This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:THS4541

Guru**** 2505085 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541, BUF634, OPA863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1309738/ths4541-ths4541

器件型号:THS4541
主题中讨论的其他器件: BUF634OPA863

您好!

我需要有关该组件的支持。

我们必须将单端脉冲0-3.3V Tduration =15ns f=50kHz (由微控制器和高速 TTL 缓冲器生成)转换为差分脉冲。 增益可以是单位增益。

我们需要使用 THS4541。 您能帮助我们设计一个简单的解决方案吗?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很乐意帮助设计适合您的应用的解决方案。 您能先说明几件事吗:

    1.我假设您使用的是5V 单电源配置。 如果这是错误的假设、请更正我。

    2.放大器输出端的负载是多少?

    3.您是否计划在1/2 Vs 运行 Vocm? 如果在不接近1/2 Vs 的 Vocm 下运行、则可能会开始进入输出余量限制。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    1.是、5V 单电源配置

    2.负载为 MAX3869

    3. Vocm=2.5V

    输入信号是脉冲序列0-3.3V、td=15ns、f=50kHz。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您在下面列出的要求、我设计了以下电路。

    如果需要消除过冲、可以添加一些反馈电容(大约1pF 至10pF 是一个不错的起点)。 这将以增加上升时间的代价来消除大部分过冲。 我还附上了 TINA 原理图、您可以使用它进行仿真并根据需要进行任何调整。

    e2e.ti.com/.../THS4541_5F00_E2E.TSC

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    附加了更新的 TINA 原理图、使用所有1K 电阻器产生1V/V 电压。

    1.为什么建议425R 和402R 有原因?

    2.我们希望在微控制器(VG1)和 THS4541之间使用高速缓冲器、例如 BUF634、但当我们使用单电源时、仿真失败;这是   与仿真器有关的问题、或者是缓冲器无法使用单电源工作? 数据表表明、它也适用于单电源。

    3、除了传统的差分布线规则外,有什么关于微与微的连接的提示吗? 我指的是匹配、反射等。

    谢谢。

    此致。

    e2e.ti.com/.../THS4541_5F00_E2E_5F00_updated.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在425R 的情况下、我们有一个 Rin=566R 和增益0.945、否则在1K、我们有一个 Rin=1333K 和单位增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.数据表的第9.4.1.3节表6列出了每个增益设置的推荐电阻值。 选择这些电阻器值是为了尝试实现最佳噪声性能、谐波失真和任何噪声增益峰值。 所有器件行为均使用这些值来表征(除非另有说明)。 您可以使用不同的电阻值、但是性能可能与所描述的值不同。

    2. BUF634能够在单电源配置下运行。 但是、我认为会出现收敛误差、这是由于给缓冲器提供输入电压造成的。 我建议查看可在缓冲器配置中设置的像 OPA863这样的器件。 您选择 BUF634有什么原因吗?

    3.数据表的第9.4.1.4节很好地解决了这个问题。 总之、由于您计划缓冲微控制器和 FDA 之间的输入电压、因此没有必要使用任何阻抗匹配、因此对于 Vin+和 Vin-、Rg 将是相同的。

    谢谢。

    尼克