This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:阅读 EIN 似乎随机报告好奇数据

Guru**** 2758455 points

Other Parts Discussed in Thread: INA233, INA233EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1308978/ina233-reading-ein-seems-to-randomly-report-curious-data

器件型号:INA233

我使用的是 INA233EVM 套件中的 INA233。

我通过 I2C 将该板连接到 Mikrocontroller (nRF9160)。

该芯片以3.3V 电压运行、并监控 nRF9160的电源(VBUS 也是3.3V、分流100m Ω、25µA 和200mA 之间的 I)。

我已设置为每0.588ms 读取一次 VBUS 和 VSHUNT、没有平均滤波器。

唯一不同之处在于读取 EIN 效果良好。

但 EIN 的行为非常奇怪。 我试过这两种模式、启用和不启用"READ_EIN 自动清除"、但这两种模式都运行不正常。

读取 EIN 后会运行多次、但有时似乎会坚持使用旧值(即使使用 autoclear 或显式 Clear_EIN 也是如此)。 有时、读取1时可能会出现这种情况、有时读取2时或3时也会出现这种情况。

之后、你或者获得"有效的新值"(意味着采样计数器和时间与配置的频率相匹配)或者"继续值"(意味着、采样计数器相当高、并且似乎与自上次(粘着)读取以来的时间段无关)。 我还读取状态寄存器(输入、CML、MFR)、但从未指示错误或警告。

Question:

-是否有一些特殊的先决条件必须满足阅读 EIN ?

-在"自动清除"模式下,某些读取 EIN 的条件不会清除 EIN 吗?

示例

电池
I 19.925:INA233状态正常
I 19.925:INA233 3305 mV (总线)
I 19.925:INA233 420 μ A (µV)
第19.925章:我是你的女人4200 µA
I 19.925 : INA233 µW μ A
I 19.925 : INA233 EIN 4777865, Samples 651903,(rollovers 72)
I 19.926:INA233 4375 μ µW 1323 µA、718868ms (906个样本/秒)
I 19.926: INA233 3145 MWS 951 mA
I 19.926:3305mV
确定
电池
I 24.415:INA233状态正常
I 24.415 : INA233 3303mV (总线)
I 24.415:INA233 270 μ A (µV)
第24.415章:我是谁2925 µA
I 24.415 : INA233 9375 µW
I 24.415 : INA233 EIN 4777865,样品651903,(翻转72)
I 24.415:INA233 4375 μ A / 1324 µA、4490 µW (145189个样本/秒)
24.415 : INA233 19 MWS 5 mA
I 24.415:3303mV
确定

(大约4.4s 后、从 EIN 读取相同的值)

电池
I 62.469:INA233状态正常
I 62.469:INA233 3302mV (总线)
I 62.469:INA233 332 m Ω(µV)
第62.469章:我是你的女人3325 µA
I 62.469 : INA233 11250 µW
I 62.469 : INA233 EIN 253337,样品34574,(滚动3)
I 62.469:INA233 4375 μ µW 1324 µA、38126毫秒(906个样本/秒)
INA233 166 MWS 50 mA
I 62.469:3302mV

(此处、下一次读取返回有效数据)

电池
I 68.542:INA233状态正常
I 68.542:INA233 3303mV (总线)
I 68.542:INA233 277 μ A (µV)
第68.542章:我不会再去了2775 µA
I 68.542 : INA233 9375 µW
I 68.542 : INA233 EIN 40418、samples 5507、(rollover 0)
I 68.542:INA233 4375 μ µW 1324 µA、6072 ms (906个样本/秒)
I 68.542 : INA233 26 MWS 7 mA
I 68.542:3303mV
确定
电池
I 55.674:INA233状态正常
I 55.674:INA233 3302mV (总线)
I 55.674:INA233 237 m Ω(µV)
第55.674章:我是谁1475 µA
I 55.674:INA233 8125 μ µW
I 55.674:INA233 EIN 578433,Samples 79015,(Rollover 8)
I 55.674:INA233 4375 μ µW 1324 µA、87133ms (906个样本/秒)
INA233 381 MWS 115 mA
I 55.674:3302mV
确定
电池
I 58.409:INA233状态正常
I 58.409:INA233 3302mV (总线)
I 58.409:INA233 215 μ A (µV)
第58.409章:我是谁2150 µA
I 58.410 : INA233 6875 µW
I 58.410:INA233 EIN 18232,样品2480,(滚动0)
I 58.410:INA233 4375 μ µW 1324 µA、2735 ms (906个样本/秒)
I 58.410:INA233 11 MWS 3 mA
I 58.410:3302mV
确定
电池
I 76.684:INA233状态正常
I 76.684:INA233 3302mV (总线)
I 76.684:INA233 222 µV (分流器)
第76.684章:我是谁2225 µA ?
I 76.685 : INA233 6875 µW
I 76.685 : INA233 EIN 18232,样品2480,(翻转0)
I 76.685:INA233 4375 μ µW / 1324 µA、18347 ms (135个样本/秒)
76.685 : INA233 80 MWS 24 mA
I 76.685:3302mV
确定

(此处样片太少)
电池
I 84.622:INA233状态正常
I 84.622:INA233 3303mV (总线)
I 84.622:INA233 447 µV (分流器)
第84.622章:我是谁4475 µA
I 84.622 : INA233 14375 µW
I 84.622 : INA233 EIN 121539, samples 16638,(rollover 1)
I 84.622:INA233 4375 μ µW 1324 µA、7938 ms (2095个样本/秒)
第84.622章:我是10 mA 谁
I 84.623:3303mV
确定

(样本数过多)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Achim、  

    MFR_DEVICE_CONFIG 寄存器的值是多少? EIN_STATUS 字段可能有助于告知 EIN 累加器是否遇到不一致的值。 此外、读取相同值时 I2C 通信的示波器屏幕截图会很有用。 任何错误情况下的示波器屏幕截图都有助于故障排除。 也可能值得更换器件以查看器件是否出现故障。  

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I 19.059:INA233 MFR 配置0000 0110
    I 19.060:INA233 MFR ADC 配置0100 000 011 111
    I 19.063:INA233状态1010 0100 0000 0000
    I 19.064:INA233 INPUT_STATUS 0000 0000
    I 19.064:INA233 4027 mV (总线)
    I 19.064:INA233 337 µV (分流器)
    I 19.064:INA233 3375 µA
    I 19.064:INA233 13125 µW
    I 19.064:INA233 EIN 47374,样本4994,(滚动0)
    I 19.064:INA233 5928 μ µW 1472 µA、5508ms (906个样本/秒)
    I 19.064 : INA233 32 MWS 7 MC

    这就是 EIN 自动清除功能的值。 在这种情况下、读取 EIN 成功。  

    (我现在将 VBUS 连接到电池、而不是再连接到3.3V。 但这与 偶尔读取 EIN"虚假值"的问题无关。)

    > EIN_STATUS 字段

    我的"ina233.pdf"显示"SBOS790–2017年4月"。

    我没有找到"EIN_STATUS"字段、可能是"STATUS_INPUT 7Ch"?

    此外,当读取同一值时 I2C 通信的范围屏幕截图也很有用。

    不确定、"示波器屏幕截图"是什么? 您是指 I2C 总线的电气值吗? 或者用作逻辑分析仪引线? 不、我没有这个信息。 正如我写的那样、通过 I2C 读取的其他值似乎也可以。 因此、我假设这里不存在问题。 我还会在读取 EIN 块之前清除 MCU 块阵列。 检查前导6。 令人恼火的是、一个 I2C 问题导致两次读取同一个 EIN 块。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I 23.206:INA233 EIN 样本0,重试。
    I 23.206:INA233状态1010000000000
    I 23.207:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 25.208 : INA233 EIN 样本0 ,重试。
    I 25.208 : INA233 STATUS 1010010000000000
    I 25.209:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 27.211:INA233状态1010000000000
    I 27.212:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 27.212:INA233 4027 mV (总线)
    I 27.212:INA233 280 μ A (µV)
    第27.212章:我是谁2800 µA
    I 27.212 : INA233 µW μ A
    I 27.212 : INA233 EIN 530615 , Samples 8327,(Rollover 8)
    I 27.212:INA233 39826 μ µW 9889 µA、9183ms (906个样本/秒)
    I 27.212 : INA233 365 MWS 90 MC
    电池
    I 49.621:INA233状态1010000000000
    I 49.621:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 49.621:INA233 4030 mV (总线)
    I 49.621:INA233 360m Ω(µV)
    第49.622章:我是谁3600 µA
    I 49.622 : INA233 14375 µW
    I 49.622 : INA233 EIN 530615,样品8327,(翻转8)
    I 49.622:INA233 39826 μ µW 9882 µA、22409ms (371个样本/秒)
    I 49.622 : INA233 892 MWS 221 MC
    I 49.622:4030mV
    确定
    电池
    I 64.942:INA233状态1010010000000000
    I 64.942:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 64.942:INA233 4028mV (总线)
    I 64.942:INA233 287 µV (分流器)
    I 64.942:安娜233 2550 µA
    I 64.942: INA233 10000 µW
    I 64.942: INA233 EIN 530615、样品8327、(翻转8)
    I 64.942:INA233 39826 μ µW 9887 µA、14321ms (581个样本/秒)
    I 64.942: INA233 570 MWS 141 MC
    I 64.942:4028mV
    确定
    电池
    I 73.271:INA233状态1010010000000000
    I 73.272 : INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 73.272:INA233 4028 mV (总线)
    I 73.272:INA233 205 μ A (µV)
    第73.272章:我是你的女人2050 µA
    I 73.272 : INA233 µW μ A
    I 73.272 : INA233 EIN 530615, Samples 8327,(Rollover 8)
    I 73.272:INA233 39826 μ µW 9887 µA、9330ms (892个样本/秒)
    73.272: INA233 371 MWS 92 MC
    I 73.272:4028mV
    确定
    电池
    I 88.466:INA233 STATUS 1010010000000000
    I 88.466:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 88.467:INA233 4028 mV (总线)
    I 88.467:INA233 425 μ A (µV)
    第88.467章:我是你的朋友4250 µA
    I 88.467:INA233 17500 µW
    I 88.467:INA233 EIN 379391、样本41769 (滚转5)
    I 88.467:INA233 5676 µW μ A / 1409 µA、15194ms (2749个样本/秒)
    I 88.467:INA233 86 MWS 21 MC
    I 88.467:4028mV
    确定

    故障案例的状态字段上方。

    它从读取0个样本开始读取两次。 状态字显示一些位、这符合我的文档中

    位15"不支持"默认值0 => I read 1

    位13 "输入、但 INPUT_STATUS 为0

    位10"不支持"默认值0 => I read 1

    (已编辑:UUPS、我读取状态字节0x78、而不是字0x79、右侧的值为0001 0000 0000 0000)

    所以、我没有看到错误情况。 但读取 EIN 会在"EIN 530615、samples 8327 (Rollover 8)"上停留4次、直到报告新值。 在我看来、INA233仍然会累积 Ein (但不会清除它)、因此最近的读取跨度比上一个时间段要大得多。  

    那么、什么阻止读取 EIN?

    >可能也值得交换设备以查看设备是否出现故障。  

    然后我希望,没有太多的设备会出现故障;-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I 38.707:INA233 MFR 配置00000010
    I 38.708:INA233 MFR ADC 配置0100000011011111
    I 38.708:INA233 STATUS 1010010000000000
    I 38.708 : INA233 INPUT_STATUS 00000000
    第38.709章:我是谁?
    I 38.711 : INA233 STATUS 1010010000000000
    I 38.712 : INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 38.712:INA233 4028 mV (总线)
    I 38.712:INA233 285 μ A (µV)
    第38.712章:我是谁2850 µA
    I 38.712 : INA233 µW μ A
    I 38.712 : INA233 EIN 240791,样品25246,(滚动3)
    I 38.712:INA233 5961 μ A / 1479 µA、27839 µW (906个样本/秒)
    I 38.712 : INA233 165 MWS 40 MC
    确定
    伊纳
    I 44.732 : INA233 MFR 配置00000010
    I 44.732:INA233 MFR ADC 配置0100000011011111
    I 44.732:INA233状态1010000000000
    I 44.733:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    第44.734章:一个女人
    I 44.736:INA233状态1010000000000
    I 44.736:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 44.736:INA233 4027 mV (总线)
    I 44.736:INA233 280 μ A (µV)
    第44.736章:我是谁2800 µA
    I 44.736:INA233 1250 µW
    I 44.736:INA233 EIN 50145、样品5463、(翻转0)
    I 44.736:INA233 5736 μ µW 1424 µA、6024毫秒(906个样本/秒)
    I 44.736: INA233 34 MWS 8 MC
    确定
    伊纳
    I 65.864:INA233 MFR 配置00000010
    I 65.864:INA233 MFR ADC 配置0100000011011111
    I 65.865:INA233状态1010010000000000
    I 65.865:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 65.866:INA233 1等待
    I 65.868:INA233状态1010010000000000
    I 65.869:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 65.869:INA233 4028 mV (总线)
    I 65.869:INA233 265 μ A (µV)
    第65.869章:我是不是2650 µA
    I 65.869:INA233 10000 µW μ A
    I 65.869:INA233 EIN 50145、样品5463 (翻转0)
    I 65.869:INA233 5736 μ µW 1424 µA、21133ms (258个样本/秒)
    I 65.869: INA233 121 MWS 30 MC
    确定
    伊纳
    I 87.579: INA233 MFR 配置00000010
    I 87.579:INA233 MFR ADC 配置0100000011011111
    I 87.580:INA233状态1010010000000000
    I 87.580:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    第87.581章:一个大问题
    I 87.583:INA233状态1010010000000000
    I 87.584: INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 87.584:INA233 4030 mV (总线)
    I 87.584:INA233 277 μ A (µV)
    第87.584章:我是谁2775 µA
    I 87.584: INA233 1250 µW
    I 87.584: INA233 EIN 175567,样品19164 ,(滚动2 )
    I 87.584:INA233 5725 μ µW 1420 µA、21715ms (882个样本/秒)
    87.584: INA233 124 MWS 30 MC
    确定
    伊纳
    I 98.645 : INA233 MFR 配置00000010
    I 98.645:INA233 MFR ADC 配置0100000011011111
    I 98.645 : INA233 STATUS 1010010000000000
    I 98.646:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 98.647 : INA233 3等待
    I 98.649:INA233状态1010010000000000
    I 98.650:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 98.650:INA233 4028 mV (总线)
    I 98.650:INA233 337 µV (分流器)
    第98.650章:我是谁3375 µA ?
    I 98.650:INA233 13125 µW
    I 98.650:INA233 EIN 180115,样品19692,(滚动2)
    I 98.650:INA233 5716 μ µW 1419 µA、11066 ms (1779个样本/秒)
    I 98.650:INA233 63 MWS 15 MC
    确定
    伊纳
    I 03.428 : INA233 MFR 配置00000010
    I 03.429 : INA233 MFR ADC 配置0100000011011111
    I 03.429:INA233状态1010010000000000
    I 03.429 : INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 03.431: INA233 3等待
    I 03.433:INA233状态1010010000000000
    I 03.433:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 03.433:INA233 4027mV (总线)
    I 03.433:INA233 402 m Ω(µV)
    第03.433章:我是谁4025 µA
    I 03.434:INA233 16250 µW μ A
    I 03.434:INA233 EIN 39878,样品4338,(翻转0)
    I 03.434:INA233 5745 μ µW 1426 µA、4783 ms (906个样本/秒)
    I 03.434:INA233 27 MWS 6 MC
    确定

    使用"Clear_EIN"、而不是自动清除时出现相同问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊纳
    I 47.715 : INA233 MFR 配置00000010
    I 47.715:INA233 MFR ADC 配置0100000011011111
    I 47.716:INA233状态1010010000000000
    I 47.716:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 47.717 : INA233 1等待
    I 47.719:INA233状态1010010000000000
    I 47.719:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 47.720:INA233 4026 mV (总线)
    I 47.720:INA233 217 μ A (µV)
    第47.720章:我是你的妈妈2175 µA
    I 47.720:INA233 9375 µW
    I 47.720 : INA233 EIN 1958833 ,样本213901,(翻转29)
    I 47.720:INA233 5723 μ µW 1421 µA、235874ms (906个样本/秒)
    I 47.720: INA233 1349 MWS 335 MC
    确定
    伊纳
    I 54.299 : INA233 MFR 配置00000010
    I 54.300:INA233 MFR ADC 配置0100000011011111
    I 54.300:INA233状态1010010000000000
    I 54.301:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 54.301: INA233 1等待
    I 54.303:INA233状态1010010000000000
    I 54.304:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 54.304:INA233 4028 mV (总线)
    I 54.304:INA233 175 μ A (µV)
    第54.304章:我是你的女人1750 µA
    I 54.304: INA233 6875 µW
    I 54.304:INA233 EIN 54368,样本5971,(翻转0)
    I 54.304:INA233 5690 μ µW 1412 µA、6584ms (906个样本/秒)
    I 54.304: INA233 37 MWS 9 MC
    确定
    伊纳
    b 56.356:INA233 MFR 配置00000010
    b 56.356:INA233 MFR ADC config 0100000011011111
    b 56.357:INA233状态1010010000000000
    b 56.357:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    b 56.358: INA233 2等待
    b 56.359:INA233 EIN 采样0的时间为2057ms,重试。
    b 56.359:INA233状态1010010000000000
    b 56.359:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    b 58.361:INA233 EIN 采样0持续4059 ms,重试。
    b 58.361:INA233状态1010000000000
    b 58.361 : INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 60.364:INA233状态1010010000000000
    I 60.365:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 60.365:INA233 4030 mV (总线)
    I 60.365:INA233 317 μ A (µV)
    我60.365 : INA233 3175 µA
    I 60.365 : INA233 12500 µW
    I 60.365 : INA233 EIN 49982, samples 5496 ,(rollovers 0)
    I 60.365:INA233 5683 μ µW 1410 µA、6061 ms (906个样本/秒)
    I 60.365: INA233 34 MWS 8 MC
    确定
    伊纳
    I 75.215:INA233 MFR 配置00000010
    I 75.215:INA233 MFR ADC 配置0100000011011111
    I 75.216:INA233状态1010000000000
    I 75.216:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 75.219:INA233状态1010000000000
    I 75.219:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 75.219:INA233 4030mV (总线)
    I 75.219:INA233 317 μ A (µV 器)
    第75.219章:我是谁3175 µA
    I 75.219 : INA233 12500 µW
    I 75.219 : INA233 EIN 123322, Samples 13536,(Rollover 1)
    I 75.219:INA233 5694 μ µW 1412 µA、14926 ms (906个样本/秒)
    I 75.219 : INA233 84 MWS 20 MC
    确定
    伊纳
    I 89.145:INA233 MFR 配置00000010
    I 89.145:INA233 MFR ADC 配置0100000011011111
    I 89.146:INA233状态1010010000000000
    I 89.146:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    89.147 : INA233 2等待
    I 89.149:INA233状态1010000000000
    I 89.150:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 89.150:INA233 4030mV (总线)
    I 89.150:INA233 325 μ A (µV)
    89.150 : INA233 3250 µA
    I 89.150 : INA233 13125 µW
    I 89.150:INA233 EIN 114734,样品12633,(滚动1)
    I 89.150:INA233 5676 μ A / 1408 µA、13931 µW (906个样本/秒)
    89.150: INA233 79 MWS 19 MC
    确定
    伊纳
    b 96.243:INA233 MFR 配置00000010
    b 96.243:INA233 MFR ADC 配置0100000011011111
    b 96.244:INA233状态1010010000000000
    b 96.244:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    b 96.245:INA233 EIN 样本0持续7097 ms,重试。
    b 96.246:INA233状态1010010000000000
    b 96.246:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 98.249:INA233状态1010000000000
    I 98.249:INA233 INPUT_STATUS 00000000
    I 98.249:INA233 4028 mV (总线)
    I 98.249:INA233 305 m Ω(µV)
    98.249:INA233 1175 µA
    I 98.249:INA233 12500 µW
    I 98.249:INA233 EIN 75266,样品8251 (翻转1)
    I 98.249:INA233 5701 μ µW 1415 µA、9099 ms (906个样本/秒)
    第98.249章:INA233 51 MWS 12 MC
    确定

    有些日志使用"diff"而不尝试清除 EIN。

    同样在这里、EIN 似乎坚持某些值、之后可以读取 EIN。 但"稍后"可能需要几秒钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >可能也值得交换设备以查看设备是否出现故障。  

    不幸的是 DigiKey 或 Mouser 没有库存 INA233EVM;-(。

    箭头也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Achim、  

    辨别微控制器是否为微控制器的一种好方法是使用此处的 INA233 EVM GUI: https://www.ti.com/tool/INA233EVM。这样、您就可以了解是器件问题还是设置问题。 此外、让一个显示 I2C 电平的示波器屏幕截图会对我们有所帮助、因为一切都是100%可见的、而不是查看设置的任一侧的内容。 如果您有任何问题、敬请告知

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    该应用程序不会"自动"读取 EIN,您需要经常按"读取"按钮。 如果 TI 在这个应用中实现了一个"诀窍"、那么这就是我要问的。 仅使用 PC 应用程序无济于事。

    令人恼火的是、读所有其他值/寄存器是否有效、但 EIN 随机失败。 似乎 I2C 的东西也能与 EIN 一起工作、但6个字节的实际值很奇怪。 如果自动清除、则会读取 EIN、但有时它不会清除。 在不自动清除的情况下读取、有时会读取相同的字节并持续几秒、然后随着内部 EIN 的更新而继续、但不会转发到 I2C。

    INA233是否有勘误表? 最新的文档是什么?

    否则、我想我需要等待 INA233EVM 再次可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有"参考实施"的东西、例如 Arduino?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Achim、  

    我将对此进行探讨、并在周一之前与您联系。 对于给您带来的不便、我深表歉意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    DigiKey 比我假设的要快得多。 我今天收到了一个新的 INA233 (无 EVM-KIT)、并将其简单明了的 INA233放在了板上。 刺激消失了。 我认为它只是一个损坏的器件。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Achim、

    很高兴我们发现了这个问题! 感谢您使用 E2E、如果您还有任何问题、请告诉我。 现在、我将关闭该主题。