This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1822:脉冲关闭宽度问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3602, TLV3202, TLV1822, TLV3502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1309449/tlv1822-pulse-off-width-issue

器件型号:TLV1822
主题中讨论的其他器件: TLV3502、TLV3602 、TLV3202

我正在使用 TLV1822器件、它附有比较器电路图。

我面临着比较器输出脉冲关断时间高于脉冲导通时间的问题。

我单独检查了比较器器件、例如为 IN+提供输入、为 IN-提供基准电压~1.6V、

输入频率为64kHz、50%占空比、仍然面临同样的问题。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果此器件不支持我们的要求、请建议使用合适的比较器器件型号

    要求:64KHz 至2.5MHz 频率。 (Vth=~1.55且 Vtl=~1.4V)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ganesh、

    输入波形是方波还是正弦波? 跨次级侧的典型振幅是多少。

    TPHL 和 TPH 略有不同、这并不罕见。 当您提高速度限制时、这一差异变得更加明显。

    VCC 电源电压是多少?

    您可能需要更快的比较器。 最大切换频率列为500kHz。 TLV1822系列"自称为"、具有40V 的最大电源电压、但实际上并没有速度。

    对于2.5MHz、您需要一个传播延迟小于50ns 的比较器、以确保输出对称。 此外、您可能希望使用推挽输出而不是集电极开路、因为集电极开路的上升时间由上拉和负载电容决定。 大多数高速比较器都是推挽输出。

    请看一下 TLV3202 (40ns)、TLV3502 (4.5ns)或 TLV3602 (2.5ns)。

    另外还要确保基准电压正好从中心分离输入波形。 中心线中的任何失真或变化都将改变占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    输入信号为方波。

    电源电压为3.3V。

    您是否因  TLV3202 器件中的速度限制而怀疑这一点。

    基准电压被固定、已验证无失真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加内什

    感谢您的跟进。  我们将在周一回顾并返回给您。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加内什

    经过进一步的审查,我同意保罗的建议。  TLV1822不适合这种应用、尤其是因为速度可以达到2.5MHz (高200ns、低200ns)。  TLV1822的传播延迟处于400ns 范围内、因此无法满足此类输入的要求。  由于您的工作电源电压低于5V、请考虑使用诸如 TLV3202的其他器件。   

    感谢您对该论坛的支持、

    卡盘