This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:输入保护电阻器选择?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX7222, INA849, TMUX6222, INA826S, TMUX6122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1309975/ina849-input-protection-resistors-selection

器件型号:INA849
主题中讨论的其他器件: TMUX6222INA826STMUX6122、TMUX7222

尊敬的朋友:

我有一个要求在待机模式下断电的低功耗应用、我使用 INA849通过分流电阻器测量主电源线的直流电流。  我将有一个升压器为 INA849供电、并确保其 Vs+始终比主电源线电压高3V。  

由于即使在测量电路处于待机模式时、主电力线也需要始终通电、因此我将不得不使用两个与 INA849输入串联的电阻器来保护器件的输入钳位二极管、并防止 Vs+处累积电压(通过钳位二极管) 在 Vs+失去功耗时、它处于待机模式。

因此、问题变成:

此"与 INA849输入串联的电阻器"是否是解决应用中该问题的好解决方案?  

2.如果第一个问题的答案是肯定的、那么多大的电阻值以及保护电阻的额定功率足以保护内部钳位二极管?  

3.当 INA849断电时、是否有必要防止 Vs+处的电压升高? 问题源于数据表中的要求 Vcm MAX =(Vs+)- 2.5V、如果我们允许在 Vs+处累积电压、则 Vcm 将为(Vs+)- 0.7V。  此外、INA849的任何输出对于断电的其他电路都不适用。  在最坏的情况下、无论保护电阻器的电阻值是多少、INA849输入端的 Vcm 最终都可能远高于 Vs+、这是否会损坏器件?  

提前感谢

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器可以将二极管电流限制在小于10 mA 的绝对最大额定值。 对于如此小的电流、额定功率无关紧要。

    当您不使用放大器时、VCM 无关紧要。 但流入+VS 的电流将(部分)为您的电路加电、这可能不是您想要的。 考虑使用 INA826S 等具有关断功能的放大器、或使用 TMUX6122/TMUX6222/TMUX7222等开关断开输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    谢谢你的建议。

    我将考虑 TMUX 开关。

    此致

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了加入到 Clemens 的回复中、该电阻器将 ESD 二极管电流限制在10 mA 的绝对最大额定值以下、仅当流过这些电阻器的电流将电源电压限制在最大额定值以下时、才可防止造成任何损坏(请参阅下文)。  因此、如果+Vs 在断电情况下实际上是悬空的、则必须确保 INA849电源引脚未通过 ESD 二极管被上拉、高于其 相对于负电源(GND?)的40V 绝对最大额定电压。   具有关断选项的放大器也是如此。  如果您需要进一步的帮助、请提供您的应用的电路原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Marek

    不好感谢你的评分

    主线路电压低于20V、我们还提供过压保护(始终开启)功能、可在主线路电压超过20V 时使其跳闸。

    我认为 TMUX 开关解决方案可能优于限流电阻器、它消除了与电阻器相关的问题。

    谢谢!

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于20V 的主线电压和/或过压保护(我假设 TVS)消除了损坏器件的危险。