This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z655-R1软件

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQ30Z554-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1305550/bq20z655-r1-soft-ware

主题中讨论的其他器件:BQ20Z655-R1、 BQEVSW、 BQ30Z554-R1、 bq20z65-R1、 BQ34Z653

你好。

我是 Jack。 在韩国为 DAEHA INTERNATIONAL、INC 工作。

我们购买的 bq20z655-R1专为您的公司打造。

但我们找不到项目的软件。

您能否为我们提供相关软件?

谢谢你。

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    BQEVSW 软件可在以下位置找到: https://www.ti.com/tool/BQEVSW

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该软件适用于 BQ30Z554-R1、

    我们需要适用于 BQ20Z655-R1的软件

    该软件是否可用于  BQ20Z655-R1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hyun:

    是的、它应该有多个其他电量监测计版本。 请下载并验证它是否具有您所需的版本。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    我还有更多关于软件的问题。

    我们检查了软件的支持。

    BQ20Z655-R1可支持液晶显示器、但我们找不到 bq20z65-R1可支持 液晶显示器。

    您能否检查 bq20z65-R1 是否支持液晶显示屏?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hyun:

    没错、bq20z65-R1不支持 LCD 显示屏、只有 BQ20z655-R1支持此功能。 BQ34z653也支持 LCD 功能、但不建议使用这些器件中的任何一个开始新的设计。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt。

    您能否为 bq20z65-R1提供软件? 该软件应支持 LCD 显示屏。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我们注意到新设计使用软件进行测试、因此我们需要支持 LCD 的软件。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已向您发送连接请求。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了连接请求、但没有其他回复。

    您能否为 bq20z65-R1提供软件? 该软件应支持 LCD 显示屏。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我没收到您的消息、我将通过 PM 回复。

    此致、

    怀亚特·凯勒