This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:4 -20mA 应用

Guru**** 2523230 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1310549/xtr111-4-20ma-application

器件型号:XTR111
主题中讨论的其他器件: XTR117

尊敬的:

如图所示、适合与三线传感器一起使用。 是否可以将其用作双线传感器? 如何连接电路? 是否有任何可以学习的有关-20mA 的参考资料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XTR111被设计成在电源和电流输出之间下降一些电压。 因此它不能由回路直接供电。

    XTR117是一款2线制器件。 为什么要改用 XTR111? 您试图解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    通常、在2线系统中使用3线器件会非常困难、并与 Clemens 同意、在2线系统中使用 XTR111没有实用方法。

    下面的视频将帮助您介绍其中的一些差异。

    https://www.ti.com/video/6213906041001

    如果还有其他问题需要我们帮助、请告诉我们。

    此致、
    迈克