This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:LM2904B-Q1类似器件、具有单通道建议

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TS321-Q1, TLV9151-Q1, TLV9351-Q1, LM2904B-Q1, LM2904-Q1, TL971-Q1, LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1309824/lm2904b-q1-lm2904b-q1-similar-device-with-one-channel-recommendation

器件型号:LM2904B-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2904-Q1、TS321-Q1 TL971-Q1、TLV9151-Q1 、TLV9351-Q1、 LM2904B

大家好、

您能帮助检查我们是否有其他成本更低的器件、与只有一个通道的 LM2904B-Q1类似。 对于客户应用、他们需要一个支持±5V 电源的单通道器件。 对于您的团队推荐的合适器件、您还可以帮助满足±5V 电流消耗和纹波要求吗? 由于客户需要考虑±5V 电源纹波和负载要求。 从另一方面来说、您还可以帮忙检查我们是否有同样可以向客户推荐的±5V 电源电路设计? 非常感谢您的支持。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#480=1&1498=Automotive&1261max=10%3B180&sort=1130;asc&

    单通道10V Q1使 TL0971-Q1的成本最低。 LM2904B-Q1通常只使用一侧。 另一侧可不使用 、请参阅[APP] LM324/LM358内核设备设计指南

    /-5V 电源的输入功率是+10.5V 到+14.5V (或类似)吗?  负载电流有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TS321-Q1具有与 LM2904-Q1完全相同的特性。 但没有-B 模型。

    TL971-Q1没有轨至轨输入。 如果使用接近−5V 的输入电压、请使用 TLV9151-Q1或 TLV9351-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Ron、Clemens

    非常感谢您的反馈。 在这种情况下、客户希望使用 LM2904B-Q1。  

    对于客户应用、他们希望我们 LM2904B 在其应用中使用电压后续电路、而对于 LM2904B-Q1的输出电流、客户仍不确定、根据这种情况、您能帮助我们检查 LM2904B-Q1负载电流的情况如何糟糕吗? 在这种情况下、我们就知道如何选择电源容量(±5V)了。 而对于 LM2904B-Q1的±5V 纹波、是否有任何特殊要求? 目前、我们找到一种可以生成-5V 电源但具有20mV 纹波的器件、如果 LM2904B-Q1可以正常工作的话?  再次感谢您的帮助,再次检查.

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此原理图未显示电压跟随器;反相和同相输入引脚交换。

    在该电路中、U1的负载由反馈电阻器 R1和 R6决定、即可以忽略不计。

    但请注意、LM2904B-Q1的输入偏置电流高达50nA、始终从输入引脚流出;它可能在 RSTN 或 RSTP 上生成高达75mV 的压降。 如果这对您来说太大、请改用 CMOS 运算放大器。

    LM2904B-Q1 µV 的 µV 比(PSRR)小于15 μ V/V、即20mV 的电源纹波会产生小于0.3 μ V 的输出纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    非常感谢您的反馈。 它对您的建议有很大帮助。 由于 RSTP/RSTN 上的75mV 压降过大、您可以帮助推荐 CMOS 运算放大器吗? 再次感谢您的支持。

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV9151-Q1、TLV9351-Q1。