This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:获得比我预期提供的电流更多的电流

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1307368/opa549-getting-more-current-than-i-i-intended-to-provide

器件型号:OPA549

您好!  

我在制造电池充电器和充电器、使用 OPA549芯片给电池提供电流、对电池进行充电和放电。 以下是我目前使用的原理图。  

我有一个由底部运算放大器提供的12伏基准电压、这会将 Vref0节点偏置为12V、 我有一个上部运算放大器、用于使 Bn 节点实现电压倍增、从而能够通过控制电流方向来对电池进行充电和放电。 例如、对于0.5A 的充电、I BIAS Bn 为12.5V、以便0.5A 正电流可以流过电池。 此充电操作按预期工作。 然而、当我将 Bn 节点偏置为11.5V 以对电池进行0.5A 放电时(因此电流方向是反向的)、电源会在应该拉0.5A 时拉1A。 我正在使用的电源能够在30V 时提供6As 电流、因此这不是电源的问题。 我只是想知道这个问题可能是什么情况?。 总之、当我对电池放电时、电源器件消耗的电流是我要拉取的电流的两倍。 如果它在一个方向上工作、那么它也应该在另一个方向上工作、对吧? 当这种情况发生时、Bn 节点仍然 正确偏置、但拉电流开始如下图所示降低、但充电似乎没有问题。 您能帮我解决这个问题吗?

感谢您对 TI 高精度实验室

非常感谢

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young!

    这是一种不常见的电池充电方式、通常直接测量电流并通过单独的环路控制电压。  但是,我明白你要做什么。

    在两种不同的充电情况下、反相输入节点处的电压是多少?

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您的耐心、我进行了更多测试、我可以提供更详细的数据。

    放电设置为-0.5时的电压。 参考电压读数为11.78V、Bn (反相节点)读数为11.36。 BP 为15.13、电流为-0.402A (通过 Vref Bn 测量。 电源的读数为0.85A、这是  电流的两倍。  

    当电流设置为0.5充电 Vref:11.91时、Bn (反相节点)读数为12.35、BP 读数为16.26。 电流从 Bn 流向 Vref、因此12.25-11.91 = 0.44A

    电源会读取正确的电流。 我还不断注意到、当我设置电流放电时。 我一直在损失电池上的电流量。

    感谢您投入宝贵的时间

    杨泰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接下来、我翻转了 Bn 和 BP、因此我施加的电压与进行锯齿相同、但我翻转了 bn 和 bp、因此电路现在放电。 我这么做时、电路不会消耗额外的电流。 它按设计工作。 我对电路发生了什么感到非常困惑。  

    谢谢!

    杨泰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngtae、

    根据您在第一次答复中所写的内容、您测量了通过 R16的电流、充电和放电的情况大致正确、是这样吗?  那么、充电/放电是正确的、但电源的测量结果却不正确呢?  您指的是哪种电源?

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    您能否告知我们您尝试充电和放电的电池类型?

    对于锂离子电池、典型的单节电池电压范围为~2.8Vdc 至4.2Vdc。 您的原理图显示为3.2Vdc、您可能拥有的是锂离子电池。  

    对于锂离子电池、充电周期首先是 CC、然后是 CV 充电、然后终止充电周期。 由于阳极/阴极接口内的漏电流较低、锂离子电池对充电/放电和过热过程中的过流非常敏感。  

    对于镍镉电池、您必须先实现 CV、然后是涓流充电周期(可能具有 CC、然后是 CV 和涓流充电、具体取决于电池的化学成分)。  

    对于铅酸电池、您必须执行 CV、然后进行涓流充电周期。  

    执行电池放电时、必须通过外部电阻器或电子负载放电。 不应通过将放电电流控制在0.5A 的速率来使电池放电、因为这会使电池死亡(如果将电池用作耗散的负载、则电池会过热)。  

    您可以通过对电池进行上述充电/放电来执行循环伏安法分析、但我们所说的是低低电流、通过这种方式循环使用电池不会使电池过热 、但不会以±0.5A 的速率运行、并可能因过热而损坏电池。

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德