This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:PGA309带宽与数据表不一致

Guru**** 2505865 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1307934/pga309-pga309-bandwidth-is-inconsistent-with-datasheet

器件型号:PGA309

您好,

一个客户遇到了有关 PGA309的带宽问题。

1).信号发生器输出正弦波、电压为+-20mV、向 PGA309输入添加2.5V 偏置来满足输入共用电压要求。

2) 2)前端 PGA 增益=32、增益 DAC=0.5、输出放大器增益=2。

2) 2)改变正弦波的频率、从20Hz~200Hz、记录频率和输出振幅。

他发现带宽为165Hz、而数据表说明前端 PGA 带宽为60kHz、输出放大器带宽为2MHz。

由于没有用于模拟的 PGA309 SPICE 模型、所以我需要您的建议。  

非常感谢您的帮助。

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    您能否提供 PGA309电路原理图? 您是否有任何可以衰减信号的输入或输出 RC 滤波器?

    如何测量带宽? 您能否提供输入和输出波形的示波器捕获?

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    非常感谢您的回复、信息如下:

    经测试的-3dB 结果约为165kHz。

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    感谢您提供原理图和捕获的波形。

    由于在 Vsj 和 Vout 之间放置了一个大(47nF)电容器、所以电路的带宽限制为~165Hz。 此电容器(C3)与输出放大器的增益设置反馈电阻器并联、当增益= 2V/V 时、该电阻器为~Ω 18kΩ。 此 RC 滤波器的截止频率计算为188Hz。 PGA309数据表显示一个 针对这个电容器的更加典型的值、这个值仅为150pF、这导致一个略低于60kHz 的截止频率。

    另请注意、由于5kΩ 输入电阻器(R4和 R5)和10nF 电容器(C13和 C14)、您需要一个截止频率为~3kHz 的输入低通滤波器。

    此致、

    扎赫