This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:XTR117和 INA321E

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1309649/xtr117-xtr117-and-ina321e

器件型号:XTR117

团队、您好!

我已经解决了发热问题、现在 INA321e 和 XTR117发送器之间存在电压差。

由于电压差、输出电流仅为0.200mA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuvakumar,

    1. XTR117被设计成一个电流增益放大器(Iout = Iin x Current_Gain)。  因此、预计您将在电阻器 R8上得到压降。  此器件的电流增益为100A/A、因此对于满量程20mA 输出、输入电流需要为20mA /100 = 0.2mA。
    2. https://www.ti.com/lit/an/sboa107b/sboa107b.pdf 中介绍了类似 XTR 的元件选择。  请仔细检查您的器件选择。   
    3. 上文中的同一文档包含有关2线 XTR 器件接地注意事项的部分。  关键的要点是您需要确保环路电源是浮动的。  在您的设计中、我看到 GND 和 ISOGND 之间有一个零欧姆电阻器。  我不确定这些内容是否已填充。  如果已填充、则可能是潜在问题。  仔细阅读"接地注意事项"部分、仔细检查接地情况。
    4. 此类应用的另一个潜在问题是总电路功耗。  2线 XTR 器件通过回路电源为子系统提供所有电源。  因此、要使4mA 在20mA 范围内、系统中每个器件的所有电流总和必须小于4mA。  我认为这不是本例中的问题、因为违反此条件通常会导致更高的输出电流(在您的示例中、输出电流为0.2mA)。
    5. 显示所有关键点上的电压测量值(例如、电源、输入、输出)将非常有帮助。  此外、如果可以提供有用的完整原理图(pdf) (可能没有显示的内容会有问题)。  
    6. 我怀疑此问题可能与 LDO 和我之前提到的接地问题有关。  LDO 和传感器似乎由24V 电源供电。  这些2线 XTR 系统应由回路供电。  是否有多个 XTR 连接到同一个接地端?  24V 电源如何接地?   

    此致、 艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art Kay、

    我附上了 INA321E 的电压测量值。

    请看一下、上面随附的图像是完整的原理图。

    我已更改了 XTR、仍然可以观察到相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuvakumar,

    1. 共模范围违反是一个非常常见的仪表放大器问题。  您的测量 有助于我确认共模范围在您的应用中看起来良好。  检查共模范围的方法是使用模拟工程师计算器工具。  查看下面显示了0.025V 至3.8V 线性输出范围的屏幕截图。
    2. 我之前应该已经问过这个问题: INA 是否能按照你的预期工作?  在最初的 问题中、您主要关心的问题似乎与 XTR117的运行有关。  如果您认为 INA 工作正常、我们可以专注于 XTR。
    3. 关于我的最后一个帖子: 我主要关心的是 XTR117的接地问题。  接地是否相对于回路电源浮动?  另外、IRET GND (GND_ISO)是否已连接到原帖子的原理图摘录中未显示的任何内容?  与 XTR117相关的大多数问题与接地有关。  我认为您的24V 电源可能是问题所在。  此类电路中的所有电源都应由回路电源提供。
    4. 可能还要检查另外一点。  使用示波器和 DMM 检查关键输入和输出节点始终是一个好主意。  主要思路是寻找不稳定性、噪声或振荡。  我没想到会出现这种情况、但最好检查一下完整性。
    5. 我真的认为上面的项目3是问题。

    此致、艺术