请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA228 您好!
我们遇到了 INA228 在上电期间未复位的问题。
下面是步骤。
读取0xb、值为0x3003
2.将0x8000写入0x0以进行触发器复位
3. 读取0xb,这次值是0x3。
我们在代码中没有配置0xb、因此该值应默认为0x3或0x1。 我们怀疑原因可能是 VBUS 电压(48V)先于 Vs (3.3V)斜升。 请您确认这是否可能是根本原因?
谢谢
徐军