This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:TPA3255DDVR

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1299363/tpa3255evm-tpa3255ddvr

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件: TPA3255

您好!

我在设计涉及使用 TPA3255EVM 评估板的产品时遇到了一些挑战。 最初、评估板在为小型三相电机供电方面表现良好、有效满足产品要求。

不过、当我基于 TPA3255EVM 原理图设计 PCB 并从 Mouser 采购芯片时(请访问链接)、性能下降。 尽管生成了类似的电压波形、但新 PCB 无法提供开发板那样高的功率。 似乎无法提供足够的电流来在负载条件下驱动电机。 增加电压以启动电机时、电机以较低电压运行、但即使在轻微负载下、波形也会消失、从而出现平坦的线。 此外、电机在较高电压下难以启动运动。

将它与开发板进行比较、我从未遇到过这些问题。 我不确定我电路板上的芯片是否与开发板上的芯片相同。

您能帮助我理解我正在使用的芯片是否与开发板中采用的芯片相匹配吗? 我还链接了 PCB 放大器部分的原理图。

https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Texas-Instruments/TPA3255DDVR?qs=KuuZdrM3jLz8froI3AXsFA%3D%3D

谢谢。

阿卜杜拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdullah、

    您是否对原理图具有更高分辨率的图片? 这有点难看到。 您的 PCB 板层堆叠和铜厚度如何? 您是否已获得 PCB 布局图像?

    该慕斯链接看起来像正确的设备,但如果你有很多信息,你买的样品上的袋/盒/卷盘,你收到了我也可以看看。
    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的提示回复。

    我已经随附了原理图和 PCB 布局图像的 PDF 文件。

    PCB 由四层组成、覆铜厚度为0.2mm。

    我们已采购 TPA3255卷带。

    原理图

    PCB

    此致、

    阿卜杜拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在假期、并在12月18日星期一与您联系。

    此致、

    阿卜杜拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdullah、

    祝您的假期愉快。 他们会在此处回复、提供进一步的建议、以便您查看退货信息。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我已经回来度假了。您对我的 PCB 有什么意见吗?

    此致、

    阿卜杜拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abdullah

     Luis 可能今天不在办公室、您可以给 luisvf@ti.com 发电子邮件 联系他。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdullah、

    对于 PCB 图、您有一个复合图像、但想要确认 PCB 的所有层上是否都有接地覆铜?

    您的散热器与 EVM 的散热器如何?

    器件关断前、负载下的 PVDD 波形是什么?

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    PCB 的所有四层都有接地覆铜、我删除了接地层、因此您可以更清晰地看到布线。 我已经将新图像与接地层相关联。  

    我有相同的散热器。

    我将使用三个通道产生三个三相正弦波。 我在器件关闭时链接了之前和之后的映像。

    https://matrixts-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/muhammad_abdullah_matrixtsl_com/EnIH6dbQAkJOqZvWJ1ebBTYByRp9RgIFKl0AHGxy1P8mHA?e=QDOPKm

    此致、

    阿卜杜拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdullah、

    对于 PVDD 电源电压、您使用的这个30V 电源是台式电源或通过其他某种方式产生的。 此外、为了阐明在对 EVM 进行的测试中、您使用了相同的电机是否没有问题?

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    对于 PVDD 电源电压、我使用台式电源来施加36V。  

    我使用的是同一个电机和电源。

    唯一的问题是、EVM 板用于在每个通道上提供最多9A (取决于电源电压)、这对于我们的产品来说足够了、但使用我们的新 PCB、我们可以看到失真的信号和电机在3A 后停止运行。

    此致、

    阿卜杜拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdullah、

    那么、对于您的应用、器件处于4xSE 模式是否正确?

    在 EVM 上、您是否修改了 J22以使用 C21/C34/C42/C56直流阻断电容器、或者它是直接连接到您的负载?

    此外、是否有某一点在您增大负载时触发 CLIP_OTW、或者它是否从未在故障条件之前触发?

    您能否在原理图中解释一下在 INPUT_D 的输入上填充和执行了什么操作。


    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我们在4xSE 模式下运行。

    在 EVM 上、我们选择了不使用 C21/C34/C42/C56;而是使用 J22/J23/J24。

    在发生故障之前、从未触发 CLIP_OTW。

    对于输入 D、它用作中性连接。 我们需要三相和一个中性点连接、我们在电机测试期间仅使用三相。

    RV1是一个电位器、在测试阶段用于确定中点。 如果其他三个相位的峰峰值为30V、则输出 D 将始终为15V。 确定中点后、我们将用特定的电阻器值替换它、并取消生产版本的电位器。

    任何以"_"开头的组件值均表示未连接。 例如、_0r (R105)未连接。

    此致、

    阿卜杜拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    Mouser 为放大器提供两个不同的制造商器件型号、这两者之间有何差异? 它们的成本差异为3英镑。

    TPA3255TDDVRQ1

    TPA3255DDVR

    此致、

    阿卜杜拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdullah、

    Q1是此器件的汽车级版本。 在功能上非常相似、但具有汽车级认证。

    此致、Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我的问题解决了、听起来 PCB 有问题。 我们装配了一个新的 PCB、问题得到了解决。

    如果我们经常使用高电流、从而使芯片升温、您是否建议使用 Q1?

    此致、

    阿卜杜拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed:

    我建议仅在将 Q1用于汽车应用时使用 Q1、器件在功能上是相同的。

    此致、
    路易斯