This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:用于4通道 LM393的替换产品

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331, TL331B, LM393, LM339, LM339B, LM339LV, TL331LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1311212/lm393-replacement-of-lm393-for-4-channel

器件型号:LM393
主题中讨论的其他器件: LM339LM339BLM339LV、TL331、TL331B、 TL331LV

大家好、

我的客户在寻找4通道比较器、他们需要的规格与 LM393类似、您能向我们分享一些建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM393的四通道版本是 LM339。

    如今、对于低压应用、您应该使用更现代化的 LM339B 或 LM339LV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你! 像往常一样正确!

    等效单通道为 TL331 / TL331B / TL331LV。

    正如 Clemens 提到的,我们会推荐"B"版本,与目前的一些版本一样,未来的非 B 版本将基于 PCN 下的"B"设计。

    对于任何设计更改、对新器件的更改都应通过有限的测试运行进行测试、以确保完全兼容。