This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9004:整个温度范围内的输出摆幅

Guru**** 2513735 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1311483/tlv9004-output-swing-at-full-temp-range

器件型号:TLV9004

大家好、

我有关于 TLV9004的 Vo 的一个问题。  DS 仅提供 Vo@25度。
是否已获取 Full temp TA =–40°C 至125°C 的数据?  我看到有些 TI 放大器提供完整的温度数据、有些则不提供。 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图7-12显示了典型输出摆幅如何随温度变化。 您可以使用此值来估算最坏情况值会受到怎样的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    克莱门斯提供的数字会为您工作吗?  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、Robert、

    Vo 是毫伏、 我认为 在图7-12中很难辨别。 是否可以获取原始测试数据? 谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    客户是否需要特定的输出电流电平?  

    此致、

    R·克利夫