This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:电源序列

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1310641/ina231-power-supply-sequence

器件型号:INA231

团队成员

您可以帮助仔细检查 INA231是否具有 IN+/-和 Vs 序列要求?

例如:IN+/-上电时具有输入、而不是来自 FPGA 3.3V 电压。

根据数据表 INA231可以承受这种情况:

谢谢  

艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    是的、这是正确的、INA231可以处理 Vs 未上电时的共模电压。 如果您还有任何问题、敬请告知!  

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 穆罕默德!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!