This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6001-Q1:滤波器问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA348, TLV6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1310030/tlv6001-q1-filter-issue

器件型号:TLV6001-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA348TLV6001

我使用了滤波器设计工具中建议的设计。

但 LTspice 中的仿真结果异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lin、

    您能否说明您在滤波器设计工具中所需的频率截断点、以及 VEE 的电压值是多少?

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lin、  

    下面是出于分析目的使用 OPA348进行的提取和改进的 RC 值集(因为我现在的 MFB 设计工具中没有 TLV6001)。该流程已略微关闭完美增益1、以获得更好的 Fo =1.5kHz 和 Q=.707匹配、 RC 编号略有不同、但原理图显示。  

    您不会显示您的电源值、如果单个5V 电压、您可能会受到负电源的钳制而导致仿真问题、请尝试+/-2.5V 电源进行仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    这是设计数据。

    我将截止频率更改为7.5kHz。

    仿真结果仍然异常。

    Vcc 的值为5V。

    VEE 接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您能否告诉我哪些参数设置是不同的、从而导致 TI 工具产生不同的 RC 结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lin、

    您的问题是直流偏置点。

    在反相侧输入为2.5VDC 的情况下、输出试图强制为-2.5V。 在下面的电路中可以看到这一点、其中电源降低、直流输入略有下降。

    将 Voff 更改为-2.5将在放大器的线性范围内提供适当的输出。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我给出的 RC 值来自于我为在线 Intersil 有源滤波器设计人员开发的较新工具、而不是 TI 工具。 TI 解决方案流程来自旧的(1987) BurrBrown FilterPro 工具。 这里是7.5kHz 的截止 RC 值、我的流程中的一项改进是降低滤波器内部的噪声增益峰值、并略微降低集成噪声。  

    我不对其进行 TINA 仿真、下面是我在工具内部生成的一个 LG 图、以确保运算放大器足够 BW、对于您的设计、我使用 OPA348 GBP 获得了约37dB 的最小环路增益-这确实不错

    只要我断开连接、我就可以使用相同的运算放大器在 TI 工具中输入您显示的值、这不是一个巨大的变化(最小 LG 带下降1dB 左右)、而是一个自由动态范围。