This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA544:在 OPA544/2544的数据表中请求确认准确的工作温度信息。

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2544, OPA544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1305479/opa544-request-confirmation-of-accurate-operating-temperature-information-in-datasheet-for-opa544-2544

器件型号:OPA544
主题中讨论的其他器件: OPA2544

你好?

标题是、 我想问一下因为温度信息不符。

提供了可编程性;

第1页的说明- 它指定 在扩展工业温度范围内运行、即–40°C 至+85°C

 第2页中的温度范围-工作温度–40 +85 °C

第3页中的绝对最大额定值- 工作温度........................................................................................................................... –40°C 至+125°C

 125 °C 处第4页的性能曲线- 2.8A  (在"特性"中解释了"2A 最小值")

 附录第1页中的封装信息- 工作温度(°C)-40到85 (与现场的搜索内容相同)

的结果 ;

第1页的说明- OPA2544采用11引线塑料封装、额定温度范围为–40°C 至+85°C。

第2页中的温度范围- 工作范围–40 +85 °C

第3页中的绝对最大额定值- 工作温度........................................................................................................................... –55°C 至+125°C

 第3页中的封装/订购信息-温度 范围 –40°C 至+85°C

125 °C 处第4页的性能曲线- 2.8A (在"特性"中解释了"2A 最小值")

附录第1页中的封装信息-工作温度(°C)-40至105 (与现场的搜索内容相同)

请为每件商品使用一个符号进行确认。 根据温度范围选择产品时遇到困难。 (正在考虑具有超过1A 和超过105度的运算放大器)

感谢您的阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    请查看我的以下评论:

    OPA544

    额定温度范围(器件将满足数据表最小/最大限制):-40°C 至+85°C

    工作温度范围(其中器件将像运算放大器一样工作、但可能不符合最小/最大限值): -40°C 至+125°C

    绝对最大结温(高于此温度、器件可能会损坏):+150C

    OPA2544

     额定 温度范围(器件将满足数据表最小/最大限制):-40°C 至+85°C

     工作 温度范围(其中器件将作为运算放大器工作、但可能不符合最小/最大限制): -40°C 至+105°C

    绝对最大结温(高于此温度、器件可能会损坏):+150C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、网站上列出的温度是基于什么呢?


    OPA544与指定温度范围匹配、但 OPA2544与工作温度范围匹配、因此很难做到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sungyun:

      下表显示了从-40°C 到+85°C 的额定温度范围(其中器件将满足数据表最小/最大限制)、当功率放大器在温度范围内工作时、这些值可保证为规格。  

     工作 温度范围(其中器件将像运算放大器一样工作、但可能不符合最小/最大限值): -40°C 至+125°C

    当功率放大器在85°C 至+125°C 的工作温度范围之外工作时、该表中列出的性能数值可能满足、也可能不符合。 在-40C 至+85C 的 TMB 范围之外发布的性能数据会有一些偏离、而 TI 不能保证这些高温相关性能数据。 然而、如果 Tamb 在85°C 至+125°C 的温度范围内运行、您需要了解最大限值。  如果器件有足够的冷却能力(例如具有良好风扇的散热器和/或冷空气对流或冷却块)、则此器件应正常工作。 您可以在给定的设置中估算 OPA544的功率损耗、并 根据以下热性能信息、通过 Spice 仿真来计算器件的内部 Tj 温度。

    数据表中列出的最小/最大值数字基于指定负载条件下的实验室测试数据。  

    OPA544与指定温度范围匹配、但 OPA2544与工作温度范围匹配、因此很难做到。

    OPA2544是 OPA544的双封装、且其内部结温 Tj 在实验室内经过验证的测试条件下会产生较热的运行、因此、数据表将 OPA2544的 Tambe 的温度上限从-40°C 至+105°C。 这可能是 OPA2544功率放大器工作温度额定值高达+105C 而非+125C 的原因。  

    封装内部的两个 Si 裸片是相同的、绝对最大值。 TJ 的额定温度为150°C。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的详细答案。

    温度 OPA544 OPA2544
    指定(=数据表) 最高85 最高85
    运行(=OPAMP) 最高125 105最大

    如果我以表格形式总结出来、结果看起来是这样的、但为什么 TI 网站将 OPA544显示为指定温度、而 OPA2544显示为工作温度?

    我之所以提出来、是因为我认为如果这两者都表示为工作温度、那么 OPA544将是125度、OPA2544将是105度。

    S.Y.Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sungyun:

    好的、我明白你为什么感到困惑。 OPA544中的网站信息有一个拼写错误、即工作温度范围应为-40C 至125C。 请参考 TI 的产品数据表以及未来的情况、因为数据表信息通常会经过更彻底的审查。 我不能说情况总是如此,但一般而言,这是正确的。  

    感谢您指出错别字! 我会记下此信息、并请某人纠正此信息。  

    此致!

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这解决了我的问题、真的。

    谢谢你。