This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631:峰值检测器电路的输出使用 THS4631

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1310078/ths4631-the-output-of-the-peak-detector-circuit-uses-ths4631

器件型号:THS4631

尊敬的专家:

我已经使用 THS4631组装了峰值检测器电路、如下所示。   https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/940064/how-to-improve-the-accuracy-of-peak-detector-as-high-as-posssible#pi320995=2

C1 = 470p、R3 = 18 Ω

输出结果如下所示。 我不知道为什么它显示为红色、即使我使用模拟开关清除了电容器 C1。 我需要一个解决方案来移除该红圈中的器件。

谢谢。

赖海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    更改电容器值将会有轻微的差异、但您共享的结果受到影响的方式似乎并不影响仿真。 输出端的压降是否与打开开关以对电容器进行放电时的压降一致? 此外、是否有关于您使用的二极管的任何信息?  这种额外的失调电压可能是出于非理想因素。

    此致、

    伊格纳西奥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    感谢您的答复。

    我使用的二极管是 BAT17。

    下图中的蓝色信号是电容器放电开关控制信号。

    我使用的开关是 TMUX1101DCKR。

    谢谢。

    赖海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的赖先生:

    某种电压可能仍会在网络中的某个位置偏置、从而导致输出产生该偏移。 是否可以通过某种方法探测 SD2二极管之前第一个放大器的输出?

    此致、

    伊格纳西奥