This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:VOD 调制

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1310835/lmh32401-vod-modulation

器件型号:LMH32401

您好!  

我希望调制 VOD 输出偏移引脚9以动态地更改输出信号阈值。 我使用了 pspice 模型、这似乎显示具有大约42MHz 的 bw。 不过、DS 中没有任何内容可以确认这一点。 我能否依靠 pspice 模型准确进行 VOD 调制建模?

谢谢

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    第9页顶部的"电气特性"表对 VOD 进行了特性描述并突出显示了该器件。 至于该模型、我们始终建议客户使用该模型、但客户需了解该模型可用作实施我们的器件的粗略指南。 它们不会对数据表中突出显示的每个参数进行建模、每个模型中的某些功能(例如 VOD 引脚)可能会实现一个简化版本、该版本不会告诉您该引脚在 实际器件中内部是如何交互的。 为了获得最佳性能指标、我们建议在 PCB 上实现该器件或使用专为该器件设计的 EVM。  

    此致、

    伊格纳西奥