This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4561:将 THS4561用作编码信号缓冲器。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1310827/ths4561-use-an-ths4561-as-encode-signal-buffer

器件型号:THS4561

大家好、

我想知道 THS4561是否可以用作 DSP29379的编码缓冲器。  

还是有更好的解决方案? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    对于您的应用、是需要将高阻抗输入连接到缓冲器级、还是通过缓冲器连接您是指两者之间的中间级? 如果需要执行此操作、还有其他更复杂的方法可以执行此操作。 但是、如果您只是在寻找一个具有差分输出的衰减级、那么您的最佳选择是实施 FDA、就像您在图中所建议的那样。 这里 是一个有关如何使用 FDA 实现衰减电路的良好参考。  

    此致、

    伊格纳西奥