This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM361:LM361

Guru**** 2766325 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3604, LM361, LM119, TL712, TL3116, LMH7322, TLV1822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1310239/lm361-lm361

器件型号:LM361
主题中讨论的其他器件: LM119TL712TL3116、TLV3604、 LMH7322、TLV1822

您好!  
器件 LM361有问题。 数据表上给出了绝对最大值。 额定值 OS 0至70 °C。 我想将此器件更改为 LM161、在该器件中、我发现温度范围略高于 LM361。  
问题是、我无法在 TI 网站或任何其他供应商网站上找到该器件。  
您能告诉我如何查找器件 LM161吗? 还是最高温度高达85°C 的 LM361的替代产品?

此致。  
皮埃尔·恩吉林舒蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM161已在一段时间前停产。 剩下的不多: rocelec.com/part/REILM161H-883

    不会使用完全相同的参数进行替换(差分输出不常见)。 您实际需要的电压范围和传播延迟是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Clemens、
     传播延迟应小于或等于20ns 且至少为+/- 15V 工作电源电压或0至30V 单电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有此类器件。 (搜索函数显示的是 LM119、但它列出了错误的传播延迟。)

    LM361的斜率为140ns。 您需要20ns 还是200ns?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    200ns 或更短可以接受。 上一个值错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pierre、您好!

    正如克莱姆斯所说,没有直接的替换。

    大多数差分输出器件为12V (TL3116、LMH7322或 TL712)或5V (TLV3604/5/7)。

    是否有机会使用更低的电源电压? 输入能够衰减吗? 您的输出摆幅是多少? 我们可以问一下什么是应用?

    我们确实有一些30V 单端器件、例如 LM219/119。 您能否使用相反的输入来并行运行两个单端比较器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    TL3116工作正常、但双电源电压有点低。 在我们的系统中、我们有一个介于+- 7V 和+-14V 之间的双电源、因此我们必须添加一个稳压器。 是否有任何其他具有该范围的器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pierre:

    LM361是30V 差分推挽器件中的最后一款。 完全30V 摆幅差动应用非常少见、因此没有设计替代产品的激励。

    现在的趋势是随着速度的增加、电压差分摆幅会降低。 大摆幅+快速边缘= EMI 问题。 最新上市的器件为5V、甚至最大为3V。

    您的输入电压和所需的输出摆幅是多少? 您在驾驶什么?

    TLV1822是目前我们最快的40V 推挽单端输出比较器。 您可以将通道以异相方式并联、但根据您的输入驱动器、它可能无法满足您的速度要求(300ns)。