This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1411-Q1:请查看原理图

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1310585/amc1411-q1-please-review-the-schematic

器件型号:AMC1411-Q1

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 AMC1411-A1绘制了他们的第一个原理图。 您能回顾一下 TI 原理图吗?

如果您需要更多关于审核的信息、请告诉我。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    总体而言、我认为该原理图看起来不错。 我们推荐为高侧和低侧电源使用100nF 和1uF 电容器、而较小的电容器更靠近器件、如下所示。  

    此外、请确保客户为器件的高侧和低侧单独使用接地。 如果还有其他问题、请告诉我!

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    您能否评论一下为何要为该应用选择宽体封装 AMC1411-Q1?  

    我们经常看到 AMC1311B-Q1400V 系统使用更小的封装和更低的隔离额定值。