This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA992-Q1:如果我不为运算放大器供电、电流流经 Vin-和 Vo 是否安全?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1311199/opa992-q1-if-i-do-not-power-the-op-amp-is-it-safe-for-current-to-flow-through-vin--and-vo

器件型号:OPA992-Q1

这是我的 TIA 电路、

由于此电路具有用于运算放大器的高反馈电阻器(100Meg)、

由于环境光而断电时、Vo 大约为300mV、

在上电时、由于 V+的0.1偏置、Vo 大约为100mV、

如下图所示:

如果断电,RFB(Vo,Vin-)之间的交叉电压>200mV 是否安全?

我最近在电路板上发生了9个通道故障。

我想这可能是问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许通过钳位二极管高达10 mA。

    关闭电源时 PD_RevBias 将发生什么情况?

    我怀疑是 ESD 或其他过压。 是否有任何可以触摸或热插拔的电缆/连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, :  

    感谢您的答复。

    光电二极管的数据表显示其最大电流为0.25mA。

    关闭电源时 PD_RevBias 将发生什么情况?

    我使用 PSU 同时为 RevBias 和 Vs+供电、因此当电源耗尽时、RevBias 也会切断。

    我怀疑 ESD 或其他过压。 是否有可以触摸或热插拔的电缆/连接器?

    我将检查我们的运营商是否注意到了这一点。 感谢您的建议。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dewei、

    我同意 Clemens 的意见、连接器是 ESD/EOS 的一个常见点。

    此外、我会检查 PSU 的电源时序。 如果在 PD_RevBias 之前关闭 V+、则仍然可能造成损坏。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    感谢您的答复。

    此外,我要检查 PSU 的电源时序。 如果在 PD_RevBias 之前关闭 V+、则仍可能造成损坏。[/报价]

    我想起来了! 我采用的正 LDO 是配置有10ms 软启动时间的 TPS742。

    但 PD_RevBias 的负 LDO 没有软启动(TPS72325)。

    这可能是因为您提到的原因吗?

    我同意克莱门的意见,连接器是 ESD/EOS 的共同点。

    实际上、我的电路仅与电源和测试点的示波器电气连接。

    我的电源输入已经安装了 ESD 保护二极管。

    因此、我想这里可能没有太大的问题。

    操作员是否在通电时意外地触摸了电路?

    BTW、下一个版本我们将删除 PD_RevBias、因为验证后不需要它。

    此致!

    杜威

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dewei:

    如果器件的从 PD_RevBias 到 IN-的电流路径中能够流过的电流超过10mA、则可能会损坏器件。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: 

    如 SFH-250V 数据表中所述、最大光电流为100uA

    我确认一件事:

    如果运算放大器引脚上的电压或电流不能超过绝对最大额定值、

    那么、即使运算放大器未通电、Vin+或 Vin-也能传递电流或电压吗?

    此致!

    德伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    De Wei、

    运算放大器的输入保护结构如下图所示:

    如果在 IN+或 IN-上存在电压且电源无电压、则二极管将正向偏置并传导电流。 然后、该电容器将尝试找到某条接地路径、通过运算放大器、ESD 单元或其他一些寄生路径。 有关这方面的更多信息、请参阅 TI 高精度实验室有关 ESD 结构的视频。

    https://www.ti.com/video/4080362747001

    此致!
    杰瑞