Other Parts Discussed in Thread: INA228, INA238, INA181, INA226, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件:INA181、 INA226、INA238、INA228、 SysConfig
嗨、
我们的 HV BMS 应用需要在0-2000A 范围内进行电流测量、其中2000A 是过流或短路情况下的峰值电流。
持续电流将不超过300A。
基于这些要求、我们使用 INA181 (20V/V 增益)型号选出了以下系统详细信息:-
Rshunt = 0.2m Ω、500A 时压降为100mV
因此、在300A 的连续电流下、电流感应放大器输入上的压降对应于60mV Vdiff。
但是、由于我们还需要在几毫秒内检测接近2000A 的过流或短路情况、电流检测放大器上的压降将对应于400mV Vdiff、该值可轻松处于 INA181的共模电压范围、即26V 内。
因此、我们需要选择具有尽可能低增益的 INA181、以便为2000A 设置低于5V 的 Vout。
考虑到我们将 INA181的基准电压设置为1V。 充电电流将在0V 到1V 的 Vout 之间摆动、放电电流将在1V 到5V 的 Vout 之间摆动。 1 V 转换为0安培。
在这些条件下、我们将能够测量最大持续电流:
VOUT=VDIFF +(Vref *增益)
VOUT=5V、Vref =1V、增益=20
Vdiff = 0.2V 或200mV 是我们在输出电压为5V 时能够测量的最大压降、这对应于1000A。
使用 MCU 的12位 ADC 可获得的分辨率为5V/4096 = 1.2mV、这意味着步长为6A、这对于我们的应用来说太高、因为我们需要步长以 mA 为单位、以便在库仑计数期间实现更高的精度。
因此、我们在考虑将 INA226用于我们的应用、因为它具有16位 ADC、可为我们提供步长380mA。
根据我们的条件、如果没有更好的解决方案、我想知道您的想法 INA226是否适用。
谢谢