This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3S328:跨阻放大器的可靠运行

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA3S328, OPA328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1310661/opa3s328-reliable-functioning-of-transimpedance-amplifier

器件型号:OPA3S328
主题中讨论的其他器件: OPA328

您好 TI

在信号链(PFA)中、我们将处理相对较高的电压(15至20伏)。 我们正在探索它与 OPA3S328 低噪声放大器的相互作用/耦合  、其中一端的电阻负载被拉至15V、另一端连接到放大器的反相端子(据认为根据虚拟接地被拉至3.3V)。

您能否深入了解  此配置的稳定/可靠功能? 是否应考虑为此设置寻找等效器件?

谢谢

深度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    为了进行正确的相位裕度分析、您是否可以估算反相端子上的寄生 C -通过 Rload 或布线?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迈克尔

    我们主要关心的是防止对放大器造成任何损坏。 其范围为30-50 pF。

    谢谢

    深度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!  

    在上图中、如果 OPA3S328的(IN-)反相输入端子上的输入电阻在25kΩ 到100MΩ Ω 范围内、并且输入电阻器另一侧的电压为+15V 到+20V、则不会发生损坏。  25k 电阻器会将输入端子上的电流限制在小于20V/EVM 25kΩ<= 0.8mA、

    发生故障时、该器件可在输入端子的输入电流下承受高达±10mA 的输入电流;因此、如果通过25KΩ Ω 电阻器连接了+20V 电压、则不会损坏器件。 请参阅数据表第5页的绝对最大额定值表:

    如果您希望我们查看原理图或提供进一步建议、请提供完整的原理图、其中显示 OPA3S328的开关、电源连接、切换的输入电阻器以及连接到 OPA3S328输出的负载或电路。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    深感谢、  

    针对巴特沃斯型响应、30pF 需要12pF 的 CF、50pF 源需要15pF 的 CF、在这种情况下、您将获得 9.4MHz F-3dB。  

    设置固定的15pF CF 并回到30pF 时钟源、将产生并过度补偿6.3MHz F-3dB。 这种情况下为放大器使用40MHz GBP 和6pF 附加输入 C。 我使用的是 OPA328模型信息、Aol 相在模型中看起来非常奇怪、因此这可能在仿真中并不完全匹配。 这里的仿真结果是、相位应从-90度向下移动到-180度、但并非如此、  

    数据表显示了 OPA3s328的这方面-相位轴标记错误、但形状正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    如果您有其他问题、敬请告知。

    谢谢。此致、

    路易斯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    到目前为止、我没有更多问题。

    谢谢

    深度