This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B:如何更改差分放大器增益?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904, TLV9002, LM358LV, LM321LV, TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1311655/lm2904b-how-to-change-the-differential-amplifier-gain

器件型号:LM2904B
主题中讨论的其他器件:LM2904TLV9002LM358LVLM321LVTLV9001

你好。

我正在使用 LM2904设计差动放大器、

我想增加电流差分放大器的增益、但增加的幅度没有理论值大、因此我请求帮助。

下面是我使用的电路、理论输出为2.63V、实际输出为1.97V。

您能告诉我为什么输出不同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2904没有轨到轨输入或输出。 但在采用3.3V 电源时、无法保证处理1.3V 以上的电压。

    LM358LV/LM321LV 能够处理高达2.3V 的电压。TLV9002/TLV9001具有轨到轨 I/O。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    另请参阅以下应用手册中的预构建仿真电路: 差分放大器(减法器)电路

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳