This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:INA128

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1311367/ina128-ina128

器件型号:INA128

早上好,先生

我希望监控浮动音频信号(信号存在于2个变压器的公共部分)  
因为我只想使用 12VDC 单电源、所以我使用2个电阻 R2和 R3并由 U1A 缓冲、制成了中点 Vref、并将该 Vref 用于 INA128的基准引脚。 我还使用 R4和 R5作为 INA128的2个输入的返回路径。 在 MultiSim 上仿真该电路时、似乎一切正常、但我不确定 R2、R3、R4和 R5的值。

您能帮我提供一些建议吗?

谢谢你和最好的问候,

T·团

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为了更好地理解设计并帮助指导我们的讨论、我将电路置入 Tina 中。 下面我将获得1.94dB 的增益、该增益与预期计算值一致。 我已经修改了电路、这样的话、基准缓冲器只驱动基准引脚。 我包含一个来自12V 电源的分压器、用于在输入端提供6V 中点。 我还在这两个分压器上包含了10 uF 低通电容器、以清理这些节点上提供的直流电压。 如果电源干净、您可以决定将这些电容器保留为占位符或更改其值。 当电路上电时、它们将需要 RC 启动。 在这种低增益设计中、100k 电阻器对噪声的影响并不大、我认为使用它们没有问题。 在较高增益中、INA 的噪声要低得多、如果您计划使用具有较高增益的 INA、则应降低电阻器的噪声。 降低电阻器将增加功耗。  

    使用我们的免费在线工程师计算器、计算器可在此处找到:

    https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC

    我发现最大差分输入信号将是+/-4.08V。我认为您的直流偏置没有问题。  

    当设计中存在变压器时、如果您可能需要使用过压保护、通常最好考虑在印刷电路板上添加过压保护占位符。 电感元件和快速 dv/dt 瞬态事件可能会在电路中产生不良的电压电平。 我们有一系列有关电气过载的培训、涵盖了该主题、可在此处找到:

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    希望这些信息对您有所帮助。 我在下面包含了仿真。  

    e2e.ti.com/.../8228.INA128.TSC

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通