This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:显著增益误差

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1311796/amc1300-significant-gain-error

器件型号:AMC1300
主题中讨论的其他器件:AMC1311

尊敬的团队:

我的客户正在评估用于电压感应的 AMC1300并遇到问题。 请忽略使用 AMC1300进行电压检测、我们了解 AMC1311更好。)
请参考下图。  

他们正在测量 V1和 V2以找出系统问题的原因。 结果为、V1 = 0.011V、V2 = 0.087V。 其中、增益为 V2/V1≒7.91。
它与数据表固定值(= 8.2±1%_max)有很大不同。

  • 您能否告诉我们预期的问题原因并帮助我们解决问题?

此致、
宇藤町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    有几个原因可能导致出现这种情况。

    • 增益误差受温度影响、您的客户的工作温度是多少? 这些数字在温度= 25°C 时给出。 (更多信息、请参阅第7.13节)
    • 我无法从这张屏幕截图中看出客户是否正在将 INN 短接至 GND1。 我们建议在电源建议部分(数据表的第10节)执行这些操作。 如果不接地、电源可能会悬空。 它还定义了共模输入电压。
    • 您的客户是否在放大器前面有 RC 滤波器? 了解器件前面的电路可以帮助我确定误差。 第9.2.2.2节中还有一个滤波器设计示例供参考。  

    请告诉我、这些建议中是否有任何帮助。

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、

    让我在内部向您发送整个电路。 您会发现 INN 未连接到 GND 和滤波器。

    此致、
    宇藤町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    刚刚在内部回复了您的消息。 暂时关闭此主题帖。

    此致、

    评估