This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074H:推荐用于 LTA8181XS8/R8的器件

Guru**** 2506885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1312300/tl074h-recommend-device-for-lta8181xs8-r8

器件型号:TL074H

尊敬的专家:

客户正在评估 LTA8181XS8/R8。 随附数据表。 它是一种48V 电源放大器。 我们是否有可直接替换的设备? 非常感谢!

e2e.ti.com/.../LTA8181_2D00_2_2D00_4_5F00_SOIC_2D00_8L.pdf

Br、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:  

    我们没有此器件的任何确切匹配项。 但是、如果我更好地了解客户对其系统的需求、我或许能够找到替代方案。  

    几个问题:  

    • 其系统需要多大的电源电压?  
    • 可接受的静态电流是多少?  
    • 它是否需要是单通道 SOIC?  
      • SOT-23可以正常工作吗?

    此致、

    R·克利夫