This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:LMV321IDBVR 技术支持

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1312456/lmv321-lmv321idbvr-technical-support

器件型号:LMV321

您好

我们需要从外部输入收集0到5伏的电压。 测试表明、当输入电压为0伏时、运算放大器前端的电压为0伏、 但运算放大器后端的电压约为0.05至0.06伏、这导致在0至5伏范围内收集的电压与输入电压不一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是放大器的预期行为。

    所有放大器都有输入和输出摆幅限制、这些限制将在数据表中提及器件的电源轨。  

     就 LMV321而言、我们可以看到数据表提到、在 RL =10kOhm 端接至1/2 Vs 的情况下、输出通常可以在负电源轨的60mV 范围内摆动:

    在您的电路中、我们看到了完全一样的性能:负电源轨(接地) 50-60mV。

    解决该问题的最简单方法是分离电源轨、以便为接近接地的电压提供额外的摆幅。

    如果无法实现这一点、则可能需要更改放大器的缩放比例、以确保完全线性运行。

    一些较新的放大器将能够摆动到更靠近负电源轨的位置、但它们永远无法真正到达电源轨、只能非常接近电源轨。  

    该 ADC 是向微控制器馈送信号吗? 您的传感系统是否需要该50/60mV 范围或更低的范围?

    此致!

    雅各布