This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:INA181的输出阻抗

Guru**** 2575685 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181, INA185, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1306276/ina181-output-impedance-of-ina181

器件型号:INA181
主题中讨论的其他器件: INA185DRV8305

您好!

我想根据 SPRACT6A 将 INA181作为 TMS320 ADC 驱动器进行分析。

在某个步骤中、我需要了解 INA 的 GBP 和输出串联电阻。

对于 A1 INA、我们在数据表中仅具有20x 增益时的带宽、它是350。 那么、我可以计算 GPB、使其为350x20 = 7MHz 吗? 是这样吗?

TI 的模拟工程师计算器计算出所需 GBP 为48MHz (12位、3.3V、采集时间为75N、Csh 为15pF)-如果我仅将 INA181A1与7MHz 一起使用、会丢失什么内容? 精度、对吧?

此外、我还想知道串联输出电阻、因为我曾尝试在 TINA 中进行仿真、但结果看起来很奇怪(随附的图片和仿真文件)? 如果我想获得输出串联电阻、您能否建议我的仿真是否可行?

我是否可以在输入电容器为300pF 的情况下将串联电阻跳至 TMS320 ADC? 为了在没有电阻器的情况下检查它是否会稳定、我需要执行哪种仿真? 有适用于 TINA 的指令吗?

此致、

Adam  e2e.ti.com/.../INA_5F00_output_5F00_impedance.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    我同意。 INA181模型 Zout 具有相当不错的电感部分、但它会启动并稳定在不准确的值。 我们正在更新此行为。

    最简单的方法是使用 INA185A1 SPICE 模型。 INA185具有与 INA181相同的 Zout 曲线、并且 INA185模型能够正确地对 Zout 进行建模。 我添加了一个模拟来展示这一点、另外一种在 SPICE 中仿真 Zout 的方法。

    我还附上了仿真模型、便于您开始仿真 INA181A1如何驱动开关 ADC。 它没有完全填充特定的 ADC 输入阻抗值和所选的转换时间、但可以直接完成。

    以下是有关如何执行此类分析的有用应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/sboa443/sboa443.pdf

    此致、

    彼得

    e2e.ti.com/.../INA185_2B00_SAR.TSC

    e2e.ti.com/.../INA185_5F00_Zout.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这就是我需要的全部:)

    还能提供建议如果我想使用 DRV8305 内置电流检测放大器、如何仿真放大器本身? 是否有任何独立放大器的参数与 DRV8305放大器相似、以便在仿真中使用该器件作为参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定 DRV8305放大器的串联输出电阻是多少、因此有一个电阻图显示其为100 Ω、但我不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Adam、

    似乎没有一个独立的模型。

    一种快速的方法是仅使用通用和/或可调的 SPICE 运算放大器模型、并设置开环增益(AOL )以及使2 MHz 处的增益超过0db (单位)。 输入偏移和输入偏置电流等其他参数可更直接地根据数据表规格进行调整。

    有关详细信息、我在此论坛上邀请了该器件的一位专家。 虽然我也会建议开一个新的帖子。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢。

    好的、我会提出有关 DRV 的新职位。

    关于 INA181的最后一个问题。 它可能在150pF 负载下不稳定吗?  

    我将尝试对其进行仿真并获取答案、但对于您而言、很明显、150pF 的电容过低、这肯定不会导致稳定性问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo Adam,

    150pF 时应该没有问题。  请参阅 datassheet.it 上的1nF 状态。