This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2012:电流检测电路在低温下出现故障

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA387, OPA328, OPA392, LMP2012, OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1311247/lmp2012-current-sense-circuit-fails-in-low-temperature

器件型号:LMP2012
主题中讨论的其他器件: OPA365、OPA387 、OPA328、OPA392

大家好!

我 正在将 LMP2012用于电流检测电路、如下所示

该电路继承了旧版 OPA365、且运行良好。

遗憾的是、当我将 OPA365更改为 LMP2012并保持所有电阻器和电容器的 触控时、此电路会出现故障。

LMP2012的输出始终是3.3V、相对于负载中实际电流的标称值。

首先、我认为 LMP2012的轨到轨性能不如 OPA365好、把 衰减电阻器(__LW_AT__R2和 R4)从10k Ω 变为4.7K、以降低 LMP2012的输入电压

这条新电路可以在室温下工作、但当温度降低到0,时、LMP2012的输出再次升高、最终 在-10摄氏度时达到3.3V 的饱和点停止。

那么、我的问题是 LMP2012和 OPA365之间的哪些参数差异导致了这个问题、以及如果我必须使用 LMP2012而不是 OPA365、如何解决这个问题。

提前感谢您。

时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    正确诊断后、LMP2012不是轨到轨输入。  这可以在规格中看到。 以下内容:

    部分。 显示了输入共模电压必须比电源电压低1.8V。  对于3.3V 电源、则输入共模必须低于1.5V。

    甚至降低差分增益。 正如您所做的那样、没有足够降低输入共模电压;它可以通过3.3V 轨到 GND 的电阻分压器简单地计算: vp = 3.3*(4.7/(1+4.7)= 2.72V。

    此器件不是高侧电流检测的最佳选择;我可以查看 OPA392 (10 MHz)、 OPA328 (40 MHz、零交叉)或 OPA387 (零漂移)等器件;根据您的频率响应和精度需求、这些器件是我们的全新器件。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike。

    非常感谢您的回答。

    我在放大器论坛中搜索了您的关键字"共模"而不是"轨到轨"、 发现这个问题在5年前就已经讨论过。

    TINA/Spice/LMP2012QML-SP:由3.3V 和 PSpice 模型供电时的输入共模范围。 -放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛

    我将修改电路、使用两级 LMP2012 分别实现"差异"和"放大"。

    在我的下一个版本中、我将根据您的建议尝试 OPA392或 OPA328。

    谢谢