This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358-N-Q1:查找 CDM 值

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1311522/lmv358-n-q1-looking-for-cdm-value

器件型号:LMV358-N-Q1

您好!  

我在寻找 LMV358-N-Q1的 CDM 值、 数据表中未显示该值、我不确定是 TI 对此器件进行了传导 CDM 测试、还是错过了打印? 有人迫切需要帮助吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhilesh:  

    欢迎使用 E2E!  

    您能说明一下您查询的是哪个可订购版本吗?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMV358Q1MMX/NOPB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhilesh:  

    根据我们拥有的历史鉴定数据、CDM 已通过 LMV358Q1MMR/NOPB 的750V。

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!