This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA381:有关光电二极管跨阻放大器的问题

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1309802/opa381-question-about-photo-diode-transimpedance-amplifier

器件型号:OPA381

您好!

我正在尝试通过光电二极管(#PD438C/S46)检测 DLP 白脉冲、但在环境光亮时未检测到 DLP 信号。

以下是 我使用的电路  

 

下面这个图显示了输入数据为黑色/绿色时的一些3D 内容。

 

我们 在环境光亮时可以获得连续的5V 信号、所以有人能告诉我们如何检测 DLP 信号并消除多余的噪声吗?

谢谢。

山 ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamini,

    我怀疑问题是 R1反馈电阻值对于最大光电二极管电流过高 什么是伊马克斯? 它不应高于2.15uA -见下方 )和/或您的应用中的实际电流脉冲频率 高于电路带宽,fP=1/(6.28*2e6*2.7e-12)=29,488Hz 您使用2M|2.7pF 反馈网络创建的电流脉冲频率  (什么是 FP?)

    请根据 Iimax 确定最大 R1、然后使用它根据电流脉冲的频率 fp 确定最大 C1 -请参阅下面的。

    3)您无需重新计算上述3)、因为 OPA381的18MHz GBW 应足以满足应用的要求。  

    至于稳定性、就其电流形式而言、电路非常稳定、几乎没有过冲-见下面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

      数据表中未给出光电二极管最大电流的值、因此我们已取其典型值(PD438C/S46 - 18uA)、并且 DLP 信号的脉冲宽度约为50µs (可能随投影仪而变化)。 我们重新计算了电阻器和 电容器的值。 更换元件后、我们无法 同时在环境光开/关的情况下检测到 DLP 信号。

     当环境光熄灭时、我们在之前的电路中得到了 DLP 信号。

    我们得到了以下结果:

      

    只有当我们将光电二极管电路放置在投影仪前面时、我们才会获得 DLP 信号、但我们想要检测这些信号、即使光电二极管远离投影仪时也是如此。  

    您能提供建议吗: 当 光电二极管在两种情况下都远离投影仪(环境光关闭/打开)时、需要进行哪些更改才能获得 DLP 信号。

    谢谢!

    山 ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    您是否有机会查看电路和我们进行的计算?

    谢谢。

    山 ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于任何更高的光电二极管电流电平、根据18uA 的典型光电二极管电流计算 R1时、都会导致输出电压下降约4.4V。

    除此之外、您的计算是 正确的。 直流扫描显示0<IG1<18uA 时的输出电压范围为100mV 至4.24V -请见下方。

    -3dB 带宽约为20kHz (DC 值的增益=0.707)、因此为了避免大幅衰减、输入信号需要低于10kHz。

    使用电流源对输出进行脉冲显示了 一个非常稳定的电路、没有过冲-见下文。

    施加10kHz 的输入电流源(50us 脉宽)显示了电路正常运行-见下文。

    因此、我认为光电二极管电流脉冲必须比50us 窄得多-它肯定要短得多、这是电路速度太慢的原因。

    查看下面的示波器图片、我认为实际脉冲具有高得多的频率分量、该分量会被转角频率约为20kHz 的电路衰减或完全滤除。

    看看当光电二极管脉冲宽度为5us 时会发生什么-见下文

    总而言之、我认为您 必须通过将 C1值降低至少10倍来增加电路的带宽-见下文。

    e2e.ti.com/.../OPA381-Photodiode-Transimpedance.TSC