This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6301:THS6301 DSL

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2673, THS6214, THS6301, THS6302, THS6204, OPA2670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1308443/ths6301-ths6301-dsl

器件型号:THS6301
主题中讨论的其他器件: THS6302、OPA2673 、THS6214、 THS6204OPA2670

您好!

我们正在尝试设计一个解决方案来将 VDSL2转换 为以太网。支持的配置文件为- 8a、8b、8c、8d、12a、 12b、17a、30a

您能为我们提供一个解决方案吗? 该线路驱动器是不是设计的好器件? 我们还需要微控制器。

谢谢。

迪瓦卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Divakar,

    您能否分享一个建议的电路或方框图?  您是否希望通过有线双绞线驱动 VDSL2信号、或采用 VDSL2源并将其转换为以太网以通过有线双绞线驱动?

    THS6301经过优化、可通过差分电缆将差分输入驱动至 DSL 信号。

    从我对 DSL 信令的了解来看、各种模式要求以高压线功率(高达 dBm)驱动布线。  您能解释或详细说明为什么设计中所需的全部八个 VDSL2配置文件都包含在内?   

    总的来说、我想进一步了解设计用途以及如何为您的系统提供最佳支持;THS6301和 THS6302是我们来自 TI HSAMP 的最新 DSL 线路驱动器 IC、支持 G.Fast 和 G.mgFast 通信频率。  因此、所需的线路电源更低、我想了解如何为您的设计提供最佳支持。  您可能需要支持多路复用的单独通道、可能需要使用多个 DSL 驱动器。

    源是否被改用于发送以太网信号?  或者是否有只接收以太网的新客户端或目标器件?  您是否已经选择了微控制器、或者您是否知道 TI 微控制器的相关参数?

    要成功地从一种有线通信类型转换到另一种通信类型、需要对电路系统有良好的了解;要能够转换所有八种配置文件、可能会增加成本或解决方案(电路)尺寸。

    您知道您希望实现哪种类型的以太网信号类型吗?  

    此致!

    亚历克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    这就是我们的目标。 请参阅下面的方框图。 我们的目标是将以太网10/100/1000铜缆接口转换为 VDSL2。 现在、我们使用的是可提供以太网到 VDSL 转换的铜缆 SFP 模块。 该特定模块支持我提到的这些配置文件、因此我们需要继续支持它们。 该模块已停产。  

    您还可以参考此链接、因为这正是我们尝试执行的操作。 我们不需要 USB。

    https://www.ti.com/solution/modem-cable-dsl-gfast

    此致、

    迪瓦卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Divakar,

    您能否详细说明一下"微控制器"的含义?  您是否指的是 DSL 调制解调器?   

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    https://www.ti.com/solution/modem-cable-dsl-gfast

    如果您单击该链接、会显示 SOC/处理器。 我 想我是指这个。 因此、我需要一个处理器/SOC 来执行转换。 不是微控制器、

    谢谢。

    迪瓦卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还需要我为您提供进一步帮助? 您是否愿意与我交朋友、以便我们可以私下相互传达信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Divakar,

    您是否为设计选择了 SOC/处理器?  我不确定是否有一个 TI 设备可以接收以太网信号并向用于 DSL 的线路驱动器输出信号。  我将花一些时间来研究这部分讨论。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。  

    我不是。 似乎您在自己的产品系列中使用了该器件、

    https://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments_ 7, 但把它卖给了英飞凌。 现在、您的客户如何使用它? 他们使用什么 SOC?

    迪瓦卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    我们正在寻找任何解决方案–不一定是单芯片解决方案。 我们的目标基本上是构建具有任何 IC 组合的 VDSL 调制解调器。

    当我看到线路驱动器时、我联系 TI、这只是我们正在寻找的整个解决方案的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Divakar,

    我将检查我的团队中是否有关于需要与线路驱动器 IC 结合的其他产品/产品线的想法。

    在性能、尺寸或成本方面有任何限制、您能分享吗?  我明白、上一个部件的过时性质需要一个解决方案。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    目前没有目标价格。 尺寸越大越重要、芯片越少、解决方案就越好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Divakar,

    感谢您的更新。  我们现在就专注于您设计的 DSL 组件:

    我们希望针对所有六种配置文件实施功能、这是前一个解决方案的一个特性。  您是否知道线路阻抗、线路电源或者如何在铜缆 SFP 模块的输出端实施 VDSL2系统的详细信息?  现在、我们假设有一个黑盒、允许使用 DSL 音调和间隔将传入的基本10/100/1000以太网转换为差分输出信号。  是否有传输距离要求?  此设计是否有多音功率比(MTPR)要求?

    根据线路特性和信号失真的容差、我们或许能够解决 THS6301/02的潜在解决方案、即使这些器件是 G.Fast/G.mgFast 的低输出驱动器件。

    是否有仅使用 VDSL2配置文件的要求?  该项目是否需要扩大以包括 G.Fast 或 G.mgFast?  这些较高的212MHz 和424MHz 信号带宽需要较低的线路功率、例如8dBm。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    您能否给我发送一封私人电子邮件、以便我通过电子邮件向您发送我们正在使用的 SFP 模块数据表?

    您提出的诸如传输距离之类的问题与 DSL 规范有关。 我不确定这是什么- 此设计是否有多音功率比(MTPR)要求?

    是否有仅使用 VDSL2配置文件的要求?   是的、这是正确的、并且作为连接到 DLSAM 的 CPE (客户端设备)

    该项目是否需要扩大以包括 G.Fast 或 G.mgFast?   否、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Divakar,

    我将通过我的电子邮件向您发送一封私人消息。

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 e2e 论坛、

    由于特定于设计和客户的原因、该主题已离线。

    对于希望采用 VDSL2和 G.Fast 型号进行设计的客户、TI 推荐使用 THS6301和 THS6302 (也适用于 G.mgFast)。

    如果需要更高的输出驱动(对应于更高的线路功率)、则应考虑 OPA2673/5。  这些器件是双电流反馈运算放大器、可用于 PLC 或 DSL 等线路驱动应用。

    如果您的 VDSL2或较早的 DSL 设计需要比 THS6301/2和 OPA2673/5更长的传输距离、更高的线路功率和/或更高的输出电流、您可以查看 TI 较旧的线路驱动器、如 THS6204、THS6214和 OPA2670。  较旧的器件的"有效"寿命将更短、在接下来的几年中可能会进入寿命购买或淘汰状态。  

    请随时在 e2e 论坛上提出技术问题或产品问题。

    亚历克