This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:TLV9001的输入阻抗

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, OPA310, OPA2310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1309658/tlv9001-input-impedance-of-tlv9001

器件型号:TLV9001
主题中讨论的其他器件: OPA310OPA2310

大家好、

我想与您联系、如果我们有 TLV9001的输入阻抗数据? 我可能会看到 OPA310同时具有电阻/电容、但我只能在 TLV9001中找到输入电容。 谢谢!

此致

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    非常奇怪。 感谢您向我们指出这一点。 这让我进行了检查、我注意到其他 TLV90xx 器件系列也仅显示输入电容。  

    由于这是一个 CMOS 输入架构运算放大器、输入阻抗将达到100兆欧到千兆欧级别。 如果您需要进行更详细的估算、我可以看看我们是否获取过此数据。 但是、我发现、由于 CMOS 阻抗非常高、大多数情况下、只有运算放大器使用双极晶体管架构时、输入电阻才真正起作用。   

    如果您需要更多信息、或者这已经足够、请告诉我。  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的讲解。

    我的客户现在想知道 TLV9001是否能够满足50G 欧姆输入阻抗、这是其应用的一项要求。 因此、我想再次与您确认 TLV9001是否可以实现它。

    如果没有、我将建议使用其他器件、例如 OPA2310、它可以清楚地指示器件输入阻抗。

    谢谢你。

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、所有数据表都规定了输入偏置电流、因此使用该限值可能会更有成效。

    对于 CMOS 器件、输入电流只是一个泄漏电流、主要取决于温度;仅仅通过阻抗值无法准确地描述该行为:
      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    克莱门斯是对的。 大多数时候、客户更关心输入偏置和失调电流、而不是输入阻抗。 客户想知道输入是否为50G Ω 的具体原因吗?  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert、Clemens:

    是的、50G 欧姆是客户的特定要求。 因此、我们需要知道 TLV9001是否可以实现它。

    我知道可以考虑输入偏置电流、实际上、客户需要 PA 级别的输入偏置电流是可以的。

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    仍在等待设计团队的回复以获取输入阻抗值。 可能要等到星期五,我们才会收到他们的回复。  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank:

    在图表中,我看到小于1pA 的5.5V ; 5.5T 欧姆;这只是典型。  

    50g 是100pA 比5V;TLV9001应该能够实现这一点。 一个罕见的异常值是可能的,因为这是没有测试.