This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2474A-Q1:具有热条件增强功能的 IC 建议

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9064-Q1, TLV2474-Q1, TLC2274-HT, TLV2474A-Q1, OPA2333, TLV2474A, OPA2333-Q1, OPA2333-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1309590/tlv2474a-q1-ic-recommendation-with-thermal-condition-enhancement

器件型号:TLV2474A-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA2333TLV2474A、TLV9064-Q1、 OPA2333-Q1、TLV2474-Q1、 OPA2333-HT、TLC2274-HT

大家好、

您能否推荐采用 TLV2474A-Q1引脚对引脚且具有类似规格的运算放大器?

它采用4通道放大器和 SOIC 封装。

客户需要 IC、带 b 功率耗散方面的热条件越差

+我们是否还有最高温度超过125度的 IC? (不必是引脚对引脚)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zena、

    为了帮助您查找替换器件、请指定您在应用中使用的 SOIC 器件的可订购器件型号。

    我还想知道您所处的具体温度、以及是否需要 Q1额定值?  

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 TLV2474AQDRG4Q1、是的、客户需要 Q1器件。

    他们也在考虑 TLC2274EPWRQ1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zena、  

    OPA2333: https://www.ti.com/product/OPA2333-HT 的 温度范围为 -55C 到210C。 不过、这并不是 TLV2474A 的直接替代产品。

    TLV9064-Q1: www.ti.com/.../TLV9064-Q1是 TLV2474AQDRG4Q1的直接替代产品。 如果客户选择该替代器件、则必须考虑 TLV9064-Q1上的较低输出电流。  

    希望我能够回答您的问题、如果不能随意与他联系的话。  

    此致、  

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、但我们确认了 OPA2333-Q1汽车器件具有最大125度规格。

    您能回答以下问题吗?

    1.检查 TLV2474-Q1的原理图、查看是否有任何修改?

    2.检查 TLC2274EPWRQ1是否符合引脚2引脚更换及类似规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zena:  

    是的、OPA2333-Q1与 OPA2333-HT 不同。 HT 电容器比 Q1具有更宽的温度范围。 我想知道为什么需要高温? 应用是使 IC 热运行还是使 IC 暴露在高温环境中?   

    而且 、使用 TLC2274EPWRQ1不是 TLV2474AQDRG4Q1的推荐直接替代 产品、规格和性能也大相径庭。 就替代产品而言、TLV9064-Q1是一个很好的选择。  

    查看电路原理图后、似乎您正在尝试配置一个未使用的信道?  

        

    如果是、请使用此应用手册指导您如何配置未使用的通道。  

    https://www.ti.com/lit/ab/sboa204a/sboa204a.pdf?ts = 1704832036065&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 。 除此之外、原理图看起来没有问题。   

    此致、

    Ore.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 对于未使用的引脚、客户现在很难根据自己的开发流程进行更改。

    我之前听说、悬空的未使用引脚可能不会导致此类损坏。 您能否在下面查看一下、看看我的理解是正确的? 谢谢。

    对于可能未曾使用首选方法对未使用的放大器进行打结的朋友而言、下面这句话可以让你们感到一丝安慰:您不大可能对同一封装内正在工作的运算放大器产生太大的干扰。 虽然您可能会在未使用的放大器中消耗一些额外的电流、但您的系统不大可能崩溃和烧毁。 大多数现代运算放大器具有独立的偏置电路、不受同一芯片上其他通道中过载的影响。 如果您的电路正在工作、请放松、并在下一个设计中遵循最佳实践

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HT one 比 Q1具有更宽的温度范围。 我想知道为什么需要高温? 应用是使 IC 热运行还是使 IC 暴露在高温环境中?  [/报价]

    ++我发现 TLC2274-HT 的最高温度为150、但没有 Q1。 但数据表显示它符合汽车标准。 我们是否有适用于此 IC 的自动认证文档?  

    在汽车中使用是否安全、为什么器件型号中没有 Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zena:

    TLC2274-HT 的可订购器件型号为 TLC2274EPWRQ1并显示其 Q1等级。 您可以查看该链接以获取 AECQ100报告:

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TLC2274EPWRQ1

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们还有这样的其他器件吗? AECQ100并超过125度温度?

    另外、请针对这个问题提供反馈。  

    您能否检查一下,看看我的理解是否正确? 感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zena、

    至于 TLV2474-Q1的 Q1替代产品、 建议使用 TLV9064-Q1、它在任何应用中都不会超过125°C。

    您的思维是正确的。 在我们的新型器件中、将未使用的运算放大器悬空是可以的、但是如果您尝试配置未使用的运算放大器、则最佳选择是使用该线程所附应用手册中未使用的运算放大器配置之一。 实质上、您有两种选择。  

    我希望我能够提供帮助、

    此致、

    Ore.