This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM741QML:AD741SH 替代产品

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM741-MIL, LM741QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1309041/lm741qml-ad741sh-replacement

器件型号:LM741QML
主题中讨论的其他器件:LM741-MIL

我需要更换模拟器件型号 AD741SH。 我来看看德州仪器 LM741H、它具有两个版本:LM741-MIL 或 LM741QPL。 这两个版本中的哪一个符合和/或超出 AD741SH 的环境和功能参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    LM741QML 经测试符合 MIL-STD-883、而 LM741-MIL 是一款符合传统 mil 标准的类似器件、具有较少的测试参数。

    数据表中详细说明了所有测试参数:

    LM741QML: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm741qml.pdf

    LM741-MIL: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm741-mil.pdf

    如果您不需要这些参数的测试性能、通过查看 AD741SH 器件数据表、最小值/最大值参数几乎没有、那么使用 LM741-MIL 将是一个既便宜又充足的选择。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些供应商在确定 LM741QML 时遇到一些困难 、LM741QML 和 LM741H/883是同一器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM741QML 是一个器件型号。 其采用 TO-CAN 封装的可订购器件型号为 LM741H/883。

    LM741-MIL 是一个器件型号。 它采用 TO-CAN 封装的可订购器件型号是 LM741H 或 LM741H/NOPB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    如需添加至 Clemens 的意见、请查看各器件的 TI 产品页面、以查看与各产品相关的可订购器件("订购和质量")。 我在下面都链接了它们:  

    LM741QML: https://www.ti.com/product/LM741QML#order-quality

    LM741-MIL: https://www.ti.com/product/LM741-MIL#order-quality 

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM741QML 是否列在 QPL 上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您能否澄清一下您对 QPL 的含义是什么?  

    此致、
    阿什利