This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4505:不同的仿真和实施结果

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4505, THS4509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1312609/ths4505-simulation-and-implementation-results-coming-different

器件型号:THS4505
主题中讨论的其他器件: THS4509

我使用 THS4505全差动放大器设计带通滤波器。 TINA 中的仿真根据为频带选择的 R、C 值提供了增益与频率间的关系图。 但当在试验电路板中实现相同设计并 在 MSO 中观察到输出时、该图与仿真不匹配。 如何同时匹配两个结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    您能否共享您创建的仿真文件或原理图以便我能够复制仿真? 另外、带通滤波器的通带范围是多少?

    如果您可以分享从实施中观察到的结果、这也会有所帮助。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仿真电路   

    测量设置如上所示。

     在100Hz 时测得的音频分析仪 Vrms 值为0.4Vrms ,略有增加至31KHz 后下降。

    电平比仿真低、更适的特性也不会出现。 请建议在试验电路板实现中要纠正的内容。 在仿真中将输入电平设置为2.94Vp、在测试期间将输入电平设置为2.1Vrms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    感谢您分享这些信息! 您能否先确认一下、您使用的是 THS4505还是 THS4505? 在最初的帖子中、您表示您使用的是 THS4505、但仿真使用的是 THS4509。

    您能进一步说明一下吗:

    1.在仿真中分配 VG1的波形是什么(即正弦波、方波、单位阶跃、脉冲)和频率?

    2.您期望的通带范围是什么? 我根据仿真中的元件值进行了几次快速计算、看到通带范围约为50Hz 至16kHz。 当我在仿真中运行它时、我会看到类似的结果、如下所示。

    我们不建议在试验电路板上测试高速放大器、因为试验电路板的杂散电容会显著影响器件性能和电路行为。

    谢谢。

    尼克