This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV324A:LMV324IPWR 和 LMV324AIPWR 之间的区别是什么?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324, LMV324, LMV324A, TLV9004, LM324LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1312705/lmv324a-what-is-the-difference-between-the-lmv324ipwr-and-the-lmv324aipwr

器件型号:LMV324A
主题中讨论的其他器件: TLV9004、LM324、 LM324LV、LMV324

是带宽? 功耗?  

请告诉我

提前感谢

迈克·纽厄尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM324是一款双极高压运算放大器、需要2V 的正电源轨余量。 LMV324设计为低电压版本、具有更小的余量要求和轨到轨输出、但仍使用相同的双极架构。 LMV324A 和 LM324LV 是更现代的 CMOS 版本、具有更低的功耗和其他改进功能。 (在低电压应用中、您通常需要轨到轨输入、这将由 TLV9004提供支持。)

    为了实现兼容性、所有这些器件都设计为具有相似的带宽。

    搜索功能可以进行 比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    通常、当两个器件在同一数据表上时、A 是不同的失调电压等级。

    对于 DBV 封装,引脚排列是不同的。 对于其他封装、具有相同的引脚排列。 具有 A 的部件确实具有更好的偏移、CMRR、直流开环增益。