This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074H:什么和#39;TL084H 的区别

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TL074, TL084H, TL074H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1312287/tl074h-what-s-the-difference-with-tl084h

器件型号:TL074H
主题中讨论的其他器件:TL084H、、TL074

大家好、

您是否有 TL074H 和 TL084H 之间的比较表? 这些器件的主要差异是什么? 提前感谢。

BRS、

弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    一个有7、另一个有8。 这是唯一的区别。  PRE H、TL074的最大噪声可能要小一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是一个有趣的家伙罗恩!