This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2210:类似规格的器件、具有更高的压摆率

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2828, OPA2189, OPA2210, OPA2211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1312820/opa2210-similar-spec-part-with-higher-slew-rate

器件型号:OPA2210
主题中讨论的其他器件: OPA2211A、OPA2828、OPA2189

您好、TI!

我正在研究一种应用、其中 OPA2210可以满足除其压摆率之外的几乎所有要求。 您有任何器件建议吗? 我需要~3倍的 OPA2210压摆率、因此它是~20V/us。

使 OPA2210脱颖而出的规格如下:
-最大0.5uV/°C 的偏移漂移

噪声密度为2.2nV/sqrtHz

- VSSOP 封装(不是严格要求,但越小越好)

-36V 工作电压

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2211A 采用 WSON 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但漂移 比 OPA2210高出3倍、最大值为1.5uV/°C。 失调漂移在我的应用中非常重要、因此我也希望拥有一个漂移较低的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 OPA2211、您还可以考虑压摆率为150V/us 的 OPA2828。  如果失调电压和漂移也很关键、最大失调电压为+/-3uV 且温漂为+/-0.02uV/C 的 OPA2189斩波器也可能是一个不错的选择。