This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THP210:THP210过载功率限制和电流限制

Guru**** 2765905 points

Other Parts Discussed in Thread: THP210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1309985/thp210-thp210-overload-power-limit-and-current-limit

器件型号:THP210

您好!

即将 THP210DGKT 用于单端转差分信号。 我想知道如何实现过载功率限制和电流限制功能。
THp210在过载功率和高电流条件下限制自身还是会自毁? 我想学习。
我想对差分输出进行电流限制。 我想出输出的瞬态冲击单元、但该组件的最小限制是50mA。 我认为需要的短路电流小于 THP210 (±31)。
我很高兴你能告诉我这个问题。 如果您有任何其他建议、我很乐意听到它们。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emre:

    THP210可 在其输出端驱动典型的±31mA 持续电流。   请注意、数据表中的输出电流驱动规格是典型值、电流驱动能力会因器件和电路条件而异。 与任何其他放大器一样、THP210输出电流驱动能力随温度和输出电压摆幅的变化而变化、如 THP210数据表的图6-30和图6-32所示:   

    THP210放大器过载功率限制功能仅用于在器件过驱至饱和状态时禁用内部压摆升压电路。 这是为了防止在输出电压被削波或输出限制到电源轨时、器件的 THP210输出级消耗过多电流。  实际上、内部 监控电路可在输出削波至电源轨时禁用压摆升压电路、并防止压摆升压电路永久导通。  请注意、此功能有助于该器件从过载情况中快速恢复、并防止双极共发射极输出级的基极电流消耗额外的过流。

    不过、t 此特性不限制 THP210的输出电流驱动、 。  THP210未集成输出电流限制功能; THP210 输出级将驱动尽可能多的电流、直到达到其电流驱动能力。

    从 THP210的角度来看、该器件可以承受连续驱动输出短路电流而不会造成损坏。  绝对最大额定值表还指定了器件在不损坏的情况下可以承受的最大输入和输出电流。

    如果您有其他问题、请提供完整的原理图、请描述需要保护的电路、并详细描述需要保护器件的最高故障过压/过流条件。   

    谢谢。此致、

    路易斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的详细答复。
    我正在尝试保护 THP210的输出免受短路电流的影响。 我所寻求的解决方案是、如果系统消耗的电流超过规定值、则会中断线路。 TBU-DF085-050-WH TBU 器件在50mA 施加了此限制。 我正在寻找一种在20mA 下工作且不需要任何能源的类似器件。 TBU 的原理图如下。

    虽然我可以通过 MOSFET、分流电阻器和运算放大器的组合来实现这一点、但我的目标是尽量减少使用多个电路。
    当 THP210的输出发生瞬时短路并导致高电流消耗时、预期的结果是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emre:

    THP210输出级将 尝试将输出级驱动到目标电压、直到达到其输出电流能力。 例如、如果输出引脚短接至 GND、并且该器件尝试将 OUT+驱动至+5V、将 OUT-驱动至-5V、OUT+将在+31mA 周围提供短路电流、OUT-将在-31mA 输出电流周围灌入。  

    根据绝对最大额定值表、在故障情况下、如果输出级短路或驱动至外部电压、器件的输出引脚可承受 ±50mA 的最大/最小输出电流。  

    除了在超过50mA 电流时将激活的 TBU 器件之外、您还可以在每个输出端和串联电阻器上添加双向 TVS 二极管、以帮助防止过压情况并确保输出引脚上的电压不会超过电源轨、并防止损坏。 例如、在反馈环路内添加~Ω 100Ω 的小型串联电阻器、与 TVS 二极管和 TBU 器件结合使用、有助于钳制输出电压和限制电流。

    谢谢。此致、

    路易斯