This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 精确的峰值检测器

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA656, OPA727, THS4631, OPA2323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1312266/accurate-peak-detector

主题中讨论的其他器件:OPA727THS4631、OPA656、 OPA2323

是否可以通过某种方法估算此配置在单电源(最好是3V)下的工作情况? 我正在寻找低于1美元的解决方案、是否有人建议使用成本更低的通用运算放大器来代替 OPA656/OPA727/THS4631?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shimon:

    您能否与我们分享一些规格、例如:

    • 带宽
    • 电源电压范围
    • 最小偏移电压
    • 电路设计

    了解这些事情将有助于我们有一个更好的起点。  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我要尝试解决的问题与这里介绍的问题几乎相同- https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/940064/how-to-improve-the-accuracy-of-peak-detector-as-high-as-posssible

    我无法按原样使用该解决方案、因为我只有一个电源(3.3V、如果绝对必要、可能会更改为5V)并且整个解决方案的 BOM 成本必须低于1美元。 我相信这两个局限性会导致性能较差、但我想知道是否有办法估算性能有多差。 并且、希望获得有关更适合的低成本运算放大器的建议。

    假设电路由3.3V 电源供电、脉冲(输入信号)电压范围为~0.5V 至3V、最大脉冲速率为~2M 脉冲/秒、最小上升/下降时间为~200ns

    谢谢。

    希蒙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shimon:

    我认为在通用放大器产品系列中、OPA2323是我们拥有的最好的器件。 我们刚刚发布了此器件、因此模型未完成、但可能足以确定此功能是否适用于您的应用。  

    e2e.ti.com/.../Accurate-Peak-Detector-OPAx323.TSC

    这没有完全优化。 我只是根据线程中使用的一个电路对运算放大器的功能有了很好的了解。  

    请告诉我您的想法。  

    此致、  

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    谢谢。 这很有帮助。 我将使用它作为起点、并从那里进行优化。

    50欧姆电阻器的用途是什么?

    谢谢。

    希蒙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shimon:

    我通常建议在一个运算放大器的输出端和另一个运算放大器的同相输入端之间放置一个外部电阻器、以充当外部限流器。  

    在此原理图中、我不是完全确定用户最初为何在原理图中放置50欧姆电阻器。 尤其是第一级反馈中的那一个。  

    另外、我还是忘记了放入原始原理图中的20欧姆电阻。  

    此致、

    R·克利夫