This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA2615:ESD 分类

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA2615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1313190/vca2615-esd-classification

器件型号:VCA2615

您能否提供 VCA2615的 ESD 信息和数据源?  先前对该问题的回答提供了一个表、表7.2 ESD 额定值、但仅该表无法证明这些数字适用于该特定器件。  表7.2不是器件数据表的一部分、并且无法在文档中找到该表。

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否计划使用此器件、或者您的某些系统中是否已使用此器件? 如果您计划使用此器件、那么我们可能有更好的选择。

    我 也无法在数据表中找到此器件的 ESD 规格。 我觉得这是一个很旧的部分、我 需要找到数据库。 请留出一周的时间来查看。

    此致、

    沙比尔