This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:运算放大器的电流压摆率规格?

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1313009/opa541-current-slew-rate-specification-of-op-amps

器件型号:OPA541

您好!

我知道压摆率决定了运算放大器的输出电压的变化速度。 但是、是否有测量方法指定运算放大器的输出电流变化速度?

我需要此信息、因为我需要使用三角电压波形驱动容性负载。 这意味着电流波形将是从+Iout 摆动到-Iout 的方波。  

我使用 OPA541进行了仿真、发现在2us 内就可以从+180mA 转换到-180mA。 但这是昂贵的 IC、因此我想使用更便宜的运算放大器。  

以下是电路原理图和仿真结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mustafa,

      任何大输入信号的运算放大器输出的时序响应都将由压摆率控制、除非容性负载足够大、使短路输出电流成为一个限制因素。  换句话说、如果电流需求将超过运算放大器的最大输出电流能力(ISC)、则唯一的时间输出将比指定的压摆率慢。  自: Ic = C*dV/dt 假设 OPA541最大输出电流为8A、 在10千兆位/秒的采样率下 :CL > Ic /(dV/dt)或 CL > 8A/(10V/us)或 CL>800nF  -请参见下面的仿真。

    情形1:CL 为470nF、此时压摆率控制输出响应。

    案例2:CL 为5uF、ISC 8A 限制控制输出响应(请参阅下面的 ISC 削波)。