This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RES11A:TI 是否有计划发布更多匹配的电阻分压器

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1309998/res11a-does-ti-have-plan-to-release-more-matched-resistor-dividers

器件型号:RES11A

该产品很好、但比率1:10是不够的、在大多数电流放大器中、我们需要1:100甚至更高、

是否计划发布更多系列?

庆丰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qingfeng、

    随着匹配电阻器对产品系列的不断扩展、我们欢迎这种反馈!  (希望其他人也会在该线程上蜂鸣!)

    虽然我们无法在公开论坛上详细介绍我们的未来发展蓝图、但 TI 计划 向市场推出各种有用的比率和幅度电阻器、使客户能够与放大器、数据转换器和微控制器配合使用、构建更精密的信号链。   

    欢迎您对电流放大器电路的有用比率和幅度提出宝贵意见。   

    谢谢。
    斯科特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯科特:

    在本例中为100:1150:1和200:1,这些是  具有电阻分流器的电流放大器的典型比值)

    庆丰  

    ,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯科特:

    在本例中、所需的比率为100:1/200:1;这是进行电流放大(使用分流电阻器)时的典型值。

    庆丰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qingfeng、非常感谢您的意见。  最好知道您认为也有用的绝对幅度。  例如、100:1是100k/1k Ω 或10k/100 Ω、等等   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从噪音的角度来看,10K/100ohm 听起来很好...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见。