This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:INA828单源输出限制

Guru**** 2826775 points

Other Parts Discussed in Thread: INA828, INA326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1313612/ina828-ina828-single-source-output-limits

器件型号:INA828
主题中讨论的其他器件: INA326

您好!

我正在尝试使用 INA828在 LTspice 中对下一个电路进行仿真:

Vptp = 4V

Vcommon = 2.5V

Vref = 2.5V

增益:1

VCC = 5V

VEE = 0V

我预计接收的输出信号介于0.5-4.5V (2.5V +- 2V)之间

根据数据表、它应该起作用:

这是我的结果:

我缺少什么?  为什么输出限制为1.5V 至3.5V?

非常感谢、

罗曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roman;  

    使用我们的模拟工程师计算器(下面的链接)、我可以看到、在您列出的条件下、最大差分输入为+/-1V。最大输出为3.5V 和1.5V。在这些条件之外运行将产生非线性结果。 请验证实际电路上的 Vin+和 Vin -最大值和最小值是否在线性范围内、如下图所示。

    https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC

    我已在 Tina TI (下面随附的文件)中对条件进行了仿真。 请确保您的输入差分信号不超过1Vpeak。  

    e2e.ti.com/.../7534.INA828.TSC

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的快速回答!

    我无法理解这种行为、它与数据表中的此图不符:

    不管怎样、您可以帮我找到更合适的 器件。

    我的输入 为-2.5 - 2.5V (5Vpkp)

    在我的应用中、禁止负电压

    输出 必须为 0-5V (轨到轨)

    有什么建议吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roman;  

    我根据您的输入电压范围对电路进行了仿真、还将您的工作台结果与输出电压行为进行了匹配。 我们的计算器和仿真与基准测试结果一致。 我会将这些信息传递给我们的系统团队。 遗憾的是、轨到轨 INA 的唯一选择是 INA326。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina326.pdf?ts = 1705510233826&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通