This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2037A-Q1:客户需要 TLE2037A-Q1引脚对引脚器件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1612-Q1, TLE2037A-Q1, TLV197-Q1, OPA197-Q1, OPA192-Q1, TLE2141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1314079/tle2037a-q1-customer-want-a-tle2037a-q1-pin-to-pin-device

器件型号:TLE2037A-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV197-Q1OPA197-Q1OPA192-Q1TLE2141-Q1、OPA1612-Q1

您好!

好的、 客户希望 TLE2037A-Q1在1MHz 内引脚对引脚器件兼容。 请你给一个命令。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最接近的汽车器件是 TLV197-Q1 (10MHz 的 GBW)-带宽与 TLE2027-Q1类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:  

    X197-Q1系列在 BW 和规格方面与 TLE2037A-Q1非常相似、其中 TLV197-Q1是一个具有成本效益的选择、OPA197-Q1是中间选择、而 OPA192-Q1是一个高精度选择。  

    但是、这些器件不是 P2P。 SOIC 在汽车 HV 中不太常见、我们仅在 单个封装 TLE2141-Q1中提供一个器件、这两个器件的规格差异很大。  

    如果客户愿意、OPA1612-Q1 (双通道器件)将采用 Q-100和 SOIC-8封装、这使其成为我们产品系列中最相似的选择。 请注意、这些器件具有相同的封装[SOIC(D)  8 | (29.4 mm² 4.9 x 6)]、但引脚排列不同。

    祝你一切顺利。
    雅各布·法塔科夫