This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA862:更慢且封装可与 OPA862兼容的器件

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA862, THP210, THS4531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1313809/opa862-slower-footprint-compatible-part-to-opa862

器件型号:OPA862
主题中讨论的其他器件:THP210THS4531

我在一个设计中使用了多个 OPA862。 实际上、我不需要该速度、并看到寄生电容产生了一些零星振荡。 是否有引脚兼容的低速器件? 如果带宽小于-20、则我可能会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有很多速率较慢的器件(THP210、THS4531)、它们具有一个低电平有效 PD 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    遗憾的是、我们没有任何与 OPA862引脚对引脚兼容的器件。 正如 Clemens 指出的、有几款器件速度较慢、但架构与 OPA862完全不同。 另一个可能的选择不是理想的选择、是使用较慢器件的分立式设计。

    此致、

    伊格纳西奥